最新博文
  • Precision Hub 模拟精密技术杂谈
    • 2019-5-20

    有关I2C隔离器的六大设计问题

    作者:德州仪器Anthony Viviano 我们整理了一些关于隔离I2C设计的FAQ,供您参考。这些见解是根据 德州仪器在线支持社区 中有关I2C隔离器的常见问题而提供的。希望这些信息能够帮助工程师在设计过程中解决信号和电源隔离的问题。 1.什么情况下需要隔离I2C? 隔离可防止系统两个部分之间的直流电和异常的交流电,但仍然支持两个部分之间的信号和电源传输。隔离通常能够阻止电气组件或人员遭受危险电压和电流浪涌的伤害;用于保护人员的隔离称为增强型隔离。I2C已成为许多系统中流行的全球标准;因此,隔离...
  • 工业应用
    • 2019-5-17

    红外ToF技术将大幅提升接近感应传感器的性能及可靠性

    作者:Richard Wang 接近传感器及现有方案 接近感应传感器在我们的生活中发挥着重要的作用,在智能家居家电中广泛存在,如自动感应出水的水龙头,自动感应送风的空调,自动检测并避开障碍物的扫地机及自动打开与关闭的走廊灯等等。接近感应的主要技术手段目前主要有红外传感(包括主动红外和被动红外)、超声波传感、多普勒微波传感及红外光飞行时间(ToF)等。每一种技术手段都有其独特性及优缺点,下面我们将展开讨论。 主动红外因其成本低廉而应用广泛,其主要由一个红外发射管和一个红外接收管组成。红外发射管会发...
  • 电机驱动与控制
    • 2019-5-17

    对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案

    作者:德州仪器 Brett Barr 电动工具中直流电机的配置已从有刷直流大幅转向更可靠、更高效的无刷直流(BLDC)解决方案转变。斩波器配置等典型有刷直流拓扑通常根据双向开关的使用与否实现一个或两个功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。另一方面,三相BLDC配置需要三个半桥或至少六个场效应管(FET),因此从有刷电流转向无刷电流意味着全球电动工具FET总区域市场增长了3到6倍(见图1)。 图1:从有刷拓扑转换到无刷拓扑意味着FET数量出现了6倍倍增 但BLDC设计在这些FET...
  • Analog 技术纷纭谈
    • 2019-5-16

    有关数字隔离器的七大设计问题

    作者:德州仪器Luke Trowbridge 您是否正在搜寻有关数字隔离器的更多信息?我们将为您提供帮助。根据 TI E2E™ 社区 的反馈,我们搜集并整理了关于数字隔离器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供隔离信号与电源的有用见解。 1.基础型和增强型数字隔离器至简的区别是什么? 基础型数字隔离器必须根据组件级标准,通过一套测试,如 Deutsches Institut für Normung (DIN) V Verband der Elektrotechnik...
  • Power House - 电源之家
    • 2019-5-15

    增强性能的100符栅极驱动器提升先进通信电源模块的效率

    摘要 通讯应用使用基于半桥、全桥或同步降压功率拓扑的电源模块。这些拓扑使用高性能半桥驱动器实现高频操作和高效率。半桥栅极驱动器采用的技术已在业界成功应用了数十年, UCC27282 120-V 2.5A/3.5A半桥驱动器是最新发展成果。 结合新功能与改进的工作范围, UCC27282 具有全新水平的性能表现,以提高电源模块的稳健性,并在优化功率级设计方面提供更大的灵活性。 本应用指南将概述 UCC27282 相对于上一代驱动器的优势,优化设计并增强稳健性。 前言 随着对给定尺寸...
  • Power House - 电源之家
    • 2019-5-15

    在离线应用中采用UCC28056来优化效率和待机功耗

    摘要 现代产品法规要求更低的待机功耗和更高的效率。满足这些要求的策略可能是使用复杂的电源时序控制关闭部分电源系统以提高轻载效率。此外,关闭如PFC等电源系统的部分需要将下游功率转换器设计用于宽输入电压范围。 UCC28056 架构和突发模式等功能使设计能够满足这些现代电源要求,使PFC级在所有电源模式下保持开启状态。 商标 所有商标均为其各自所有者的财产。 前言 随着产品法规持续要求在这些关键领域提高性能,效率和待机功耗已成为离线应用中关注的重点。这种关注需要采用复杂的功率策略以满足这些要求,例如在...
  • Power House - 电源之家
    • 2019-5-15

    关键隔离式栅极驱动器规格

    您好,欢迎观看第三个讨论隔离式栅极驱动器的 TI 高精度实验室讲座。 在本视频中,我们将探讨可以作为隔离式栅极驱动器技术的基准核心参数。 我们将会检查这些参数的数据表定义, 讨论在隔离式和非隔离式驱动器中决定这些参数的机制, 并举例说明这些参数将如何叠加影响系统性能。 在本讲座中,我们关注的四个参数分别是传播延迟、 脉冲持续时间失真、 部件对部件或通道对通道偏斜以及共模瞬态抗扰度。在上一节课中,这些参数...
  • Power House - 电源之家
    • 2019-5-15

    使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率

    LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。 用于LLC谐振转换器的同步整流器 使用二极管整流器时,如图1所示,全部输出电流流过...
  • MSP 低功耗 MCU
    • 2019-5-15

    电机控制软件开发套件启动新设计

    作者:德州仪器马达控制解决方案全球业务经理Chris Clearman C2000™微控制器(MCU)已用于控制各类应用中的电机超过25年。这些电机主要是三相同步或异步电机,通过磁场定向控制(FOC)的技术进行控制,以提供有效的扭矩产生来最小化电能使用率。它们的应用范围覆盖低于100W的医疗工具到数百千瓦的工业机械。一些应用仅需要扭矩控制,其他应用需要稳定的速度,还有一些需要极其精确的位置控制。这些不同的要求需要多种解决方案,而德州仪器多年来通过其数字电机控制库、 controlS...
  • MSP 低功耗 MCU
    • 2019-5-13

    集电容式触控和主机控制器功能,节约时间、成本以及电路板空间

    作者:德州仪器Ali Anwar 工业设计比以往任何时候都发展地更快,以提供美观和可靠的人机界面(HMI),特别是在家电和楼宇安保系统中。机械按钮和旋钮正在让位于电容式触控,德州仪器的CapTIvate™电容式触控传感微控制器(MCU)正在引领这类用户体验革命。 新型 MSP430FR2675 和 MSP430FR2676 器件将有助于通过电容式触控扩展您的设计,同时节省时间、电路板空间从而降低成本节省。以下是对CapTIvate优势的快速概述,特别针对这两款新器件: 便于使用:通过...
  • Power House - 电源之家
    • 2019-5-7

    电机控制:终端应用需要考虑的具体注意事项

    作者:德州仪器 Brett Barr 本文主要讨论特定终端应用需要考虑的具体注意事项,首先从终端应用中将用于驱动电机的FET着手。电机控制是30V-100V分立式MOSFET的一个庞大且快速增长的市场,特别是对于许多驱动直流电机的拓扑结构来说。在此,我们将专注于讨论如何选择正确的FET来驱动有刷、无刷和步进电机。尽管很少有硬性规定,且可能有无数种方法,但希望本文能让您基于终端应用了解从何处着手。 要做的首个也许是最简单的选择是你需要何种类型的击穿电压。由于电机控制往往频率较低,因此与电源应用相比...
  • 工业应用
    • 2019-4-29

    检测并强化对非侵入式篡改的攻击

    作者:Akshay Mehta,Sreenivasa Kallikuppa 为最大限度地提高效率,电力公司供应商必须尽量减少发电和客户分布之间的能量损失。这些损失的一部分包括非技术性损失,例如盗电造成的损失。一些最普遍的盗电方法包括篡改电表(e-meter),因为电表相对来说容易找到。 有多种方法可以篡改仪表。除侵入式篡改方法外,还可在不打开仪表外壳的情况下非侵入式地篡改电子仪表。 磁性篡改是非侵入式篡改的最常见形式之一。在仪表附近放置强磁铁,强磁铁可能会使附近的变压器饱和,从而导致它们瘫痪。具...
  • Behind the Wheel - 车轮上的 TI 技术
    • 2019-4-25

    设计更智能的天窗

    作者:德州仪器 Matthew Sullivan 得益于未来车辆的新技术,天窗和汽车车窗贴膜现已成为汽车的可编程功能。在开关的转动处,您现在可阻挡通过汽车天窗的光线或在夜间驾驶时欣赏飘渺的星空。 一家名为Research Frontiers的制造商使用SPD-SmartGlass技术创造了电子玻璃贴膜。该技术通过在玻璃、塑料、丙烯酸或化学强化玻璃膜中调准纳米颗粒。这种玻璃可阻挡热量、阳光、紫外线和噪音。SPD-SmartGlass通过改变施加在玻璃上的电压幅度,可即时、精确地控制进入车辆的光线水...
  • Analog 技术纷纭谈
    • 2019-4-25

    新汽车信息娱乐系统中音频放大器的几个关键设计考虑因素

    作者:德州仪器 Gregg Burke 您是否了解所有融入当今新车的最新技术?这些技术振奋人心,其中一些技术甚至应用于入门级和经济型车辆中: 自动制动汽车的带紧急制动系统的前向碰撞警告可避免前方汽车突然停止时发生追尾事故。 可自动将汽车完美送回纵列式停车位的高级驻车引导系统。 车道保持辅助技术可让您的座椅振动,提醒您正通过车道漂移;它甚至可自动控制驾驶,以确保您的汽车保持在白线内。 新的信息娱乐系统(图1)处理目前车辆内的导航、音乐、广播和流媒体服务。客户主要购买的是中档或入门级汽车,...
  • Fully Charged 电池管理
    • 2019-4-25

    从零开始快速让电量计工作起来

    作者:Mingmo Zhu 如果你第一次使用电量计不知道从何入手,如果你看到那么多寄存器参数不知道配置哪个,如果你面对电量计技术参考手册一两百页有点迷茫,那么这个文档或许可以帮到你。下面让我们一起从零开始,以最小配置快速让电量计正常工作起来。 第一步,准备好电量计硬件板子,对电量计供电。 可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计 BQ27542EVM 和多串电量计 BQ40Z50EVM 为例。一串多并的电池组按单串来对待,多串多并...