• 2019-1-9

    高性能全集成S A R型 ADC

    作者: TI 工程师 Sunny Qin 由于拥有较高的分辨率和采样率,SAR型ADC一直被众多工业和汽车客户所亲睐。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以对外围电路也相应的提出很多“特殊需求”。 首先就是抗混叠电路的需求。例如当电路中的SAR型ADC采样率为fs时,根据香浓采样定律,输入信号的频率需要小于fs/2,频率超过fs/2的信号将会通过混叠效应“混入”有用信号频带中,并且无法区分。因此,为了避免混叠的问题,绝大部分SAR型ADC电路需要...
    • 2018-11-27

    ADS8588S parallel byte mode read timing

    简介: ADS8588S 是具有8通道16位精度同步采样的SAR ADC,采样速度最大为200KSPS, 广泛应用于电力系统的采样电路,具有高精度和高可靠性, ADS8588S 有灵活的与主机通讯模式,同时支持串行(serial mode),并行(parallel mode)和并行字节(parallel byte mode)通讯。 ADS8588S 的通讯有特定的时序要求,必须完全满足时序才能正确读取数据。并行字节相对串行和并行而言稍复杂,这里介绍并行字节通讯的一些要点。 并行字节是把一个16...
    • 2018-11-27

    电压监控模数转换器电源域隔离设计

    作者:TI 工程师 沈军 电源域隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源域隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,以及芯片上电时序的限制,充分考虑这两点并且结合一些有效的隔离方法,可以较方便的设计出合理的电源域隔离方案。 图(1)电压监控 上图是一个典型的ADC电压监控系统的设计,对比两颗ADC, TLC4541 与 ADS7951 的使用情况。下面分别从芯片手册绝对最大值限制,输入电压隔离,...
    • 2017-5-23

    新的集成 DAC 如何提高效率并减少模拟量输出模块中的电路板空间

    作者: Tsedeniya Abraham 工业4.0已经彻底改变了制造业,改变了工厂的设计和实施方式。在工厂自动化和过程控制应用中,Industry 4.0的影响归结为两个基本概念:分散式系统和智能确定性系统的扩散。分散式系统固有地需要进行模块化设置,并具灵活性。高效、低功耗和热优化的设计是这些系统的关键推动因素。智能确定性系统是可以早期检测故障并提高可靠性的模块。 在 工厂自动化和过程控制应用 中,数模转换器(DAC)通常在用于可编程逻辑控制器(PLC)和传感器发射器的模拟输出中被发现。这两种情况下, DAC 都可用于传送电压输出或电流输出。 DAC8775 是TI最新的 高精度DAC ,通过包括4-20mA驱动器、电压输出和片上自适应电源管理在行业中最具集成性...
    • 2016-11-11

    线性谐振传动器如何工作?

    客座博主 Shantanu Balu 是 Somatic Labs 的联合创建人,创立了Moment,Moment是一种创新的可穿戴设备,完全通过触觉与用户通信。 LRA 结构图 线性谐振传动器(LRA)是在单个轴上产生振荡力的振动电机。与 直流偏心旋转质量(ERM)电机 不同,线性谐振传动器依靠交流电压来驱动压靠与弹簧连接的移动质量块的音圈。当音圈在弹簧的共振频率下被驱动时,整个传动器以可感知的力振动。虽然可以通过改变交流输入来调节线性谐振传动器的频率和振幅,但是传动器必须在其谐振频率下被驱动,以产生大电流有意义的力。 在产生振动,压靠移动质量块时,音圈在装置内部保持静止。通过相对于弹簧向上和向下驱动磁体,LRA作为整体发生移位,产生振动。基础机制类似于扬声器产生声音...
    • 2016-11-4

    逐次逼近寄存器型模数转换器输入的注意事项

    您知道吗,输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)? 当我们听到“输入”这个词时,有几样东西会立即跳入我们的脑海中,例如频率、幅值、正弦波、锯齿波等等,优化信号调理时,所有这些都是相关的问题。 然而,许多人未能预先考虑的一样东西是 SAR ADC 实际输入的类型。在本博客中,我将重点介绍三种类型的SAR输入:单端,伪差分和差分输入,以及如何在应用中使用这些输入。在未来的博客中,我将讨论必须记住的性能差异和一些关键的实际考虑因素,以获得最佳的输入性能。 单端输入 SAR ADC 单端输入是三种输入类型中最简单的,因为ADC只有一个输入。只要信号在输入引脚指定的范围内,SAR就会 相对于 SAR 接地将输入...
    • 2016-11-4

    想了解模数转换器的非线性度吗?揭开地毯看一看

    上周,我把家里的地毯换成了木制地板。在移除客厅楼梯的地毯后,我注意到原本“一致”的楼梯台阶的进深宽度其实很不均匀。对此,我感到非常惊奇,因为这么多年来我上上下下却从未注意到台阶是不均匀的。这是因为地毯绝妙地掩盖了这个问题。 以我书呆子式的思维方式,这让我不禁想到了高分辨率SAR模数转换器(ADC)的问题。我原本以为我家的楼梯是均匀的,就像具有完美对称的量化步进的无噪声ADC的理想转换函数一样。图1为3位ADC的示例。 图 1. ADC 转换函数 ——“ 均匀一致的楼梯 ” 这让我这个书呆子再次开动脑筋思考,我家里不太完美的楼梯在尺寸上是非线性的...
    • 2016-6-30

    工业数字模拟转换器:如何保护二线制变送器

    在 之前的博文 中,我说明了如何设计工业自动化用二线制或回路供电模拟输出。在熟知变送器设计和运行的前提下,本文将讨论如何设计保护这些系统的电路。图1为基本的二线制变送器设计供参考。 图 1 :基本二线制变送器设计 二线制变送器保护电路需要保护该系统面临的两种风险: 工业瞬态过电和辐射发射。 变送器端反接。 IEC61000-4测试标准复制了几种常见的工业瞬态信号和辐射发射情况,我的同事Ian Williams在其系列文章中对此作了介绍,点击 此处 进行阅读。简而言之,这些测试中电压为高压,有时电流也很高,而且为瞬时过程,能够很轻易地破坏敏感的模拟元件。为了保护二线制变送器不受这些信号的损坏,供电端和...
    • 2016-6-30

    工业数字模拟转换器:保护三线制模拟输出

    工业DAC:保护三线制模拟输出 在上一篇博文中,我讨论了 集成如何简化了三线制模拟输出设计 。本文将介绍保护这些设计的方法,避免危险的工业瞬态过电引起电气过载。 首先,我们通过几个示例了解一下系统所面临的风险: 一些系统安装或校准于ESD不安全的环境中,可能会导致ESD损坏。 工业控制系统通常是跨距较远的大型系统,可能会遭受雷电电击等自然风险。 开关瞬态过电与环境寄生效应结合后能够产生高频辐射和耦合发射。 需要保护模拟输出的瞬态过电与其产生的低压(<24V)和低频率(<10kHz)信号差异巨大。工业瞬态过电为高压(高达15kV)、高频率(通常时间短于100ns)。您的电路应当利用这些差别提供保护,同时不影响模拟输出的信号质量...
    • 2016-6-30

    工业数字模拟转换器:如何设计二线制变送器

    在 工业DAC 系列的上一篇文章中,我们探讨了如何创建和保护三线制工业模拟输出。今天,我们将转而研究二线制模拟输出。 图 1 :典型二线制变送器简图 图1为设计二线制模拟输出最常用方法的简化电路图。对于许多模拟工程师而言,二线制方法比三线制和四线制更难于理解。理解二线制电路的困难大多数源自变送器电路中缺少接地符号——对于大学电路课程而言似乎是“具有挑战性的问题”。 为了更好地理解这一电路,图2中使用了 不同于电源接地 的变送器接地符号,以及一些能够实现电路转换功能的电流电压标记。 图 2 :典型二线制变送器分析 放大器A1的目的是根据需要对输出进行调节,确保反相输入和非反相输入端的输出相同...