工业数字模拟转换器:如何设计二线制变送器

工业DAC系列的上一篇文章中,我们探讨了如何创建和保护三线制工业模拟输出。今天,我们将转而研究二线制模拟输出。

 

 

1:典型二线制变送器简图

 

图1为设计二线制模拟输出最常用方法的简化电路图。对于许多模拟工程师而言,二线制方法比三线制和四线制更难于理解。理解二线制电路的困难大多数源自变送器电路中缺少接地符号——对于大学电路课程而言似乎是“具有挑战性的问题”。

 

为了更好地理解这一电路,图2中使用了不同于电源接地的变送器接地符号,以及一些能够实现电路转换功能的电流电压标记。

 

 

2:典型二线制变送器分析

 

放大器A1的目的是根据需要对输出进行调节,确保反相输入和非反相输入端的输出相同。这样一来,我们可以假设在正常工作情况下,V+与V-是相同的。由于V-与接地回路相连,V+电位也是零地电位。

 

因为V+为地回路或0V,我们可以很容易地定义流过R1和R2的电流,如图2所示。假设A1为理想放大器,所有电流之和为i1,,其定义为以下公式。

 

 

A1驱动BJT Q1,使通过R4的部分电流与设计中所有元件的返回电流形成图2中注为i2的电流。记住为了符合通用的4-20mA通信标准,设计中所有元件消耗的电流必须<4mA。

 

考虑到R3与R4低侧连接到相同的节点,而每个电阻的高侧连接到A1的输入端(肯定具有相同的电压电位),可以推断出R3与R4的电压降肯定相同。我们可以据此计算 i2的值,如以下公式所示:

 

 

很容易得出i2仅仅为i1根据R3和R4比值决定。这一电流增益非常有用,因为它允许有利的DAC和稳压器输出的高阻抗负载情况,使得大多数输出电流直接来自回路而非变送器本身。

 

i1i2合在一起形成输出电流,或Iout。下面的公式总结了这种关系,简化了实现系统转换功能的结果。

  

 

DAC应当根据DC的精度选择,DC精度可以根据数据表中的静态指标和最低消耗电流得出。比较适合二线制变送器设计的DAC有:

 

 

放大器选择应当首先考虑低输入失调电压和低输入偏置电流,因为这两个参数会影响理想的转换功能。和选择DAC一样,放大器消耗的电流应尽可能低。以下是一些较好的选择:

 

 

在下月的文章中,我们将探讨设计二线制变送器保护解决方案。

 

其他信息

 

欲了解关于元件选择、PCB布局和分立二线制变送器设计示例测量结果的更多信息,参见TIPD158。还可以查看实施的第一个工业完整DAC宏模型

 

如果在调试二线制变送器时,在本文中找不到解决方法,建议查看我的同事Collin Wells关于此类设计的常见问题的系列文章

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/01/23/industrial-dacs-how-to-design-2-wire-transmitters