• 2017-9-30

    如何在手机应用的高通平台上使用TAS2560

    作者: Jamie Zhang 随着智能手机产品轻薄化的流行趋势,喇叭的体积越来越局限,这样造成外放的性能很难提升。同时,音频现在是手机上非常重要的卖点,大音量和好音质是市场上非常主流的要求。所以面对这两方面的一个Tradeoff,SmartPA在市场上的需求越来越多。 SmartPA主要是通过智能的保护算法实现对喇叭振幅和喇叭温度的保护,从而充分发挥喇叭的潜力,在有限的喇叭空间的情况下实现大音量和好音质。这一部分TI的解决方案主要包括 TAS2557 , TAS2560 和 TAS2559 。对于单声道方案而言,主要是内置DSP的 TAS2557 和不带DSP的 TAS2560 。对于内置DSP的方案而言,保护算法是跑在芯片内部的DSP上,所以实现相对而言更容易。那对于没有DSP的方案来说...
    • 2017-9-30

    POE简介

    作者:TI 工程师 Iven Su, Max Han POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。TI公司的 TPS23753A 是一款集成有POE接口并且内置峰值电流模式DC-DC 控制器的PD芯片。它支持IEEE 802.3at的13W, type 1的PD接口标准,适用于VoIP电话、无线AP等多种PD系统。 图1:PoE供电方式 IEEE 802.3标准中提出了以太网的隔离要求,安规测试IEC60950 标准中要求以太网线与任何消费者可能接触处都要实现隔离。然而在一些实际应用当中,不需要实现电路系统隔离也可以满足相应标准的隔离要求...
    • 2017-8-7

    一种使用分立逻辑芯片代替CPLD的解决方案

    横机是针织机械的一种,为生产羊毛衫,围巾帽子等的 主要生产设备 ,全机由130多个零件装置而成。横机机头板需要控制很多针,一般使用CPLD(Complex Programmable Logic Device)生成各种逻辑电平来控制螺线管和步进电机,所以CPLD被横机客户广泛使用。横机机头板一般由主板和子板,子板通过接插件插在主板上完成最终的控制功能(如图一)。因为每个子板都有控制信号来自母板,所以CPLD需要放置在母板上以便信号合理布局,但有时机头板母板受机械结构的限制没有足够的空间放下CPLD,这时候就会极大的增加layout工程师的工作难度。 图一 本文提出一种用分立逻辑芯片替换CPLD的方案,即当遇到主板结构有限,CPLD不易layout的情况时,通过化整为零,将多数芯片和功能移到子板上...
    • 2017-8-2

    适用于小型应用的强大 USB Type-C™保护

    USB Type-C™连接器应用于笔记本电脑甚至机顶盒变得越来越普遍,但随着它应用于小尺寸应用程序,如手机、穿戴设备或其他便携式电子设备,系统设计人员具有不同的设计考虑。他们的挑战是如何利用众多的新功能,包括更高的功率传递;可逆连接器;更高的数据速率;以及运行高清晰度多媒体接口(HDMI)、DisplayPort和Thunderbolt等备用模式的选项,同时不断减少自身系统的外形尺寸和功耗。 新型USB Type-C连接器除了用于USB Type A或Micro-USB连接器的标准静电放电(ESD)保护外,还具有挑战性的保护考虑。由于USB Type-C连接器的管脚间距如此之小,因此可能会将高电压V BUS 电源管脚短路到附近的数据管脚。而且由于通过V BUS 电源传送...
    • 2017-8-2

    高清音频系统的基础是什么?

    为响应客户对顶级音频质量的需求,音频系统设计人员正在研究高分辨率或高清(HD) 音频 ,因为越来越多的中端系统买家需要以前只能在高端系统中使用的 高清音频 性能的类型。过去,44.1kHzCD品质采样频率对于大部分市场来说已足够,但是今天(和可以预见的将来),高保真声音的需求只会继续增长。 根据专业和消费类音频设备公司,更高的采样频率捕获并再现更广泛的频率范围。大于20kHz音频频率的再现,包括超高频谐波,给出了声音(特别是声学乐器)的微妙组成部分的特性。据这些音频设备公司介绍,有一些技术优点使其值得转向更高的采样频率,例如由于在数模转换或模数转换期间采用的陡峭滤波器来减少不必要的副作用。 简单地选择一个现成的音乐播放器将不会兑现高分辨率音频的承诺,这需要专门的硬件来真正享受其丰富内涵和微妙之处...
    • 2017-5-19

    TI旋变接口为工业驱动和新能源汽车提供集成优势

    在电机驱动应用中,通常需要位置、转速反馈环,如图1所示。该环节对系统性能的优劣起到关键性作用。现如今,市场上存在多种测量位置、转速的传感技术,能够满足用户对不同精度应用的需求。其中,旋转变压器是一种可靠的测量位置、转速传感器,广泛应用于工业驱动和新能源汽车。通过阅读本文,您可以了解到:什么是旋变,它是如何工作的,旋变的相关应用和目前市场上存在哪些方案。 图1 电机驱动系统的基本框图 1. 什么是旋转变压器? 旋转变压器(Resolver),简称旋变,是一种电磁式传感器,用来测量旋转物体的角位移和角速度。如图2所示,旋变由定子和转子组成,通常转子固定于电机转轴上,同步旋转。 图2 旋转变压器实物图 2. 旋变是如何工作的? 类比普通变压器原理...
    • 2017-2-20

    解决高速网络设备中电线太多的问题

    机架式(ToR)交换机、路由器、服务器和存储器等各种当今 高速通信设备 是数据中心最时尚、功能强大和精心设计的主角。这些设备包含令人印象深刻的电路,多个端口实现25Gbps以上的速度,还有复杂的开关专用集成电路(ASIC)和复杂的信号调理设备。 很容易忘记的是,对于每个高速端口(小型可插拔接口(SFP)、四通道小型可插拔接口(QSFP)、串行连接小型计算机系统接口(SAS)等),有四至九个与该端口相关的低速信号需要管理。这意味着,对于高端口计数系统(例如48端口ToR开关),可能有超过400个低速信号。这会用很多电线! 为了管理所有这些信号,典型的设计实施涉及高引脚数现场可编程门阵列(FPGA)、I2C多路复用器、移位寄存器、LED驱动器和额外的印刷电路板(PCB)层...
    • 2017-2-20

    电感式感测:使用非接触式感应开关可靠地检测断路器中的故障

    在我上一篇 博客 中,我讨论了如何将感应开关用于接近应用。在这篇文章中,我想讨论如何在滑动开关应用中使用感应开关,使断路器更可靠。 断路器通常只有两种状态:导通和关断。导通状态表示正常工作状态,电流流过电路。关断表示电流已停止。这两种状态通常通过与断路器的相对端上的附加电接触点进行电阻或电接触来检测。这意味着必须具有良好的机械系统,以确保清楚地选择一个或另一个状态。随着时间的推移,开关的机械部分可能磨损,使开关在电路复位之后卡在中途或不完全恢复。图1为正常接合/分离状态以及中间不期望状态的示例,中间状态下典型的断路器将失效或不正确地工作。 图 1 :断路器状态 通过使用非接触式开关技术,例如 LDC0851差分感应开关...
    • 2017-2-20

    切勿让不良参考信号破坏锁相环/合成器中的相位噪声

    “人如其食”是一个常见说法,建议您仔细选择食物,因为它会直接影响我们的健康和福祉。 虽然并非精确的比较,但这一概念适用的前提是您将输入参考信号视为食物,由锁相环(PLL)/合成器摄入,这会影响PLL/合成器的性能,可在图1所示的输出相位噪声中可见一斑。在本博文中,我将提供一些实际示例来说明什么是良好的输入参考,不良输入参考会造成何种损坏,以及如何分析给定的输入参考。 图 1 :输入参考噪声也乘以 PLL 往后倒推一步,当与压控振荡器(VCO)配对时,PLL成为可锁定到低频信号(来自稳定晶体振荡器的10MHz)的控制环系统,并将其乘以更高的频率( LMX2592 可径直乘以9.8GHz)。 示例 1 图2所示为单边带相位噪声图...
    • 2017-1-13

    利用低功率以太网节电的两种方法

    “以太网为什么这么耗电?”是一个很常见的问题。典型的有功功率10/100 Mbps 以太网物理层 (PHY)收发器耗电为110mW~300mW,而10/100/1000Mbps千兆以太网PHY耗电为450mW~1000mW。以太网PHY成为板上的最大耗电大户,以及评估封闭系统的热预算时重要的考量因素也并不罕见。目前,已有多种概念化的以太网用低功率模型能够降低整体系统功率。在本文中,我将介绍两种广受欢迎的功耗节约功能,其能够实现更低的系统温度以及更少的功率成本。 节能以太网 节能以太网(EEE),如电气电子工程师学会(IEEE) 802.3az所定义的,指在低通道利用率时消除空闲信号传递的PHY及介质访问控制(MAC)。如图1所示,当发送器在“平静”时间禁用时...