我是一名大学生,经常深夜驾车回到宿舍。驾驶途中,我总是要在一条很长的路上开车,路的两侧有许多悬垂的树木。白天这些树看起来很美丽,但到了晚上很可怕,因为看似其他学生会时不时地突然出现,正好走在我的车前。
幸运的是,我的LED头灯能够照到我的“夜猫子”同学。在这一事件背后,可帮助确保我的前灯运行的是一个通常很小但却很重要的设备——运算放大器(运放)。在本博文中,我将介绍为外部照明应用选择运算放大器时要考虑的关键参数。
在我们深度探讨运算放大器之前,让我们总结一下LED照明的工作原理。 LED的电流是照明系统的主要考虑因素,因为它控制光的亮度和强度。LED实际上在200Hz以上脉冲调制光,在此范围人眼最终达到平衡。
因为LED电流控制光的亮度和强度,因此运算放大器通常用作电流感测以帮助控制进入LED的电流。脉冲宽度调制(PWM)信号中的高电流峰值可能超过LED的指定电流水平,并对其使用寿命产生负面影响。下图1所示为LED前灯的整体系统框图,以及应用中使用的运算放大器。
图1:LED大灯照明的高级系统框图
要选择合适的运算放大器作为电流检测,它应该具有:
- 低失调电压(Vos),以实现更好的LED输出电流精度
- 低温度漂移,有助于系统在各种温度范围内实现恒定亮度。
- 若运算放大器直接连接到LED(而不是缓冲器或晶体管),则驱动LED的输出电流能力较强(在某些情况下)。
- 轨到轨功能,可最大化信号输入和输出,并避免削波。
由于在这些系统中成本始终是一个重要因素,TI提供了适用于外部照明应用的大量运算放大器,例如TLC2272A-Q1或TLV2372-Q1。对于更高分辨率的需求,OPA365-Q1是另一个选择,因为它具有宽带宽、极低的失调和轨至轨输出(RRO)特性。
当更早落日时,您在打开前灯,深夜驱车回家时,不要忘记这些运算放大器。请参见TI大量的汽车运放产品组合,并访问TI的车身电子和照明概述页面,了解有关系统级需求的更多信息
其他信息
- 有关LED照明中功率注意事项的更多信息,请参阅以下博文:
- 关于TPS92661-Q1的“利用汽前灯改善道路安全:LED矩阵管理器”
- 关于TPS92515HV-Q1的“照亮前方道路:汽车前置照明中的LED”
- 对于前灯中的其他运算放大器替代品,请参见关于ALM2902-Q1的“使用双高电流运算放大器驱动汽车LED灯”
- 查看TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING,了解在前灯应用中如何使用运算放大器(OPA4322-Q1和LM2902-Q1)
原文链接: