• 2019-4-25

    从零开始快速让电量计工作起来

    作者:Mingmo Zhu 如果你第一次使用电量计不知道从何入手,如果你看到那么多寄存器参数不知道配置哪个,如果你面对电量计技术参考手册一两百页有点迷茫,那么这个文档或许可以帮到你。下面让我们一起从零开始,以最小配置快速让电量计正常工作起来。 第一步,准备好电量计硬件板子,对电量计供电。 可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计 BQ27542EVM 和多串电量计 BQ40Z50EVM 为例。一串多并的电池组按单串来对待,多串多并...
    • 2019-3-28

    德州仪器 CEDV 电量计算法介绍

    作者:Eason Yuan 1. 传统电量计介绍 随着市场清洁能源的需求以及应用市场的需要,锂电池在日常生活中有着越来越广泛的运用。为了实现对电芯电量的检测,在以往很多的应用场景下,通常采用电压测试法来预估锂离子电芯的电芯容量。但是随着对电量预估的精度要求的提高,加之电芯在不同温度和负载等应用情况下电压存在跳变,单纯地利用电压测量法来预估电量,已经不能满足精准测量电路的需求。 2. &n...
    • 2019-3-14

    升降压超级电容充电方案

    作者:TI 工程师 Eric Xiong 超级电容由于其充电次数,更好的瞬态性能,更简单的充电管理以及更少的环境污染,在很多应用中越来越受欢迎。多个电容单体(2.7V)串联往往需要buck-boost充电拓扑来实现电源的充电管理。 BQ25703A 是一种集快速充电、电源路径管理、保护功能于一体的单芯片方案。本文讨论了在实际应用中的一些注意事项。 1. 典型充电电路和充电曲线: 图1 典型应用电路 图2 典型的充电曲线 图3 配置和软件设置 2. 加速充电过程 与锂电池的预充电过程不同,超级电...
    • 2019-3-12

    一种应用于NVR/DVR系统的备电方案

    图一是简单的安防系统框图,主要分为前端产品和后端产品。其中后端产品NVR (Network Video Record) 和前端IP camera对接,一般情况下一个NVR可对接4个,8个,16个IPC。在某些特定情况下,NVR系统需要短时掉电备份以保证数据非丢失。因此NVR的电池的备电系统成为安防行业一个研究方向。 DVR (Digital Video Recorder) 与 CVI/TVI/AHD模拟相机对接,虽然传输信号是模拟信号,但是对备电系统的需求与NVR一致。 安防系统框图 备电系统...
    • 2018-11-7

    电池在医疗监控领域的应用和不断变化的环境

    本文作者:德州仪器 Manuel Diaz Corrada 随着医疗保健范围扩大到涵盖新兴技术,以及电池尺寸的缩小和互连性提高,医疗领域将迎来一场治疗方案的范式转移。在接下来的十年中,医生通常可以使用在线工具监测数百名患者,无需亲自进行体检,这样一来医疗保健系统可以应对越来越多的患者。 伴随这一趋势的到来,越来越多的医疗和个人电子产品公司正在采用可穿戴设备来改善住院和门诊治疗阶段患者的治疗效果和提高服务质量。这些公司通过对医疗设备的各种创新帮助提高对患者的服务质量,但其中一个重点是...
    • 2018-8-6

    线性充电器的基本功能

    作者:德州仪器 Pearl Cao 随着内置功能越来越多,越来越智能的电子设备在更具吸引力的同时也更加耗电,可充电电池因此成为了一个经济的选择。近年来,随着创新应用、新兴技术和新电池化学成分的出现,充电器的需求不断发展。例如,可穿戴设备领域的新应用(如智能银行卡、智能服装和医疗贴片)引领着解决方案变得更小巧便宜,同时也推动着电池朝更小更高功率密度的方向发展。 设计师的典型问题或疑虑包括:“我如何最大限度地延长电池的使用时间?”“我如何延长产品的保质期?&rdq...
    • 2017-11-21

    轻松解决充电宝因过载使用而导致的过热问题

    作者: TI 工程师 Helen Chen 充电宝 在给移动设备充电的过程中如果发生过热的问题,很容易导致起火爆炸等安全问题。我们经常能从媒体上看到此类事故的发生。因此充电宝的设计者们通常会加入过流保护电路,过热保护电路来增加产品的可靠性。充电宝行业竞争激烈,成本压力很大,因此这些额外增加的线路越简单可靠, 产品越有竞争力。 TI的参考设计 PMP9806 就是针对这一客户需求而设计的。这个参考设计的输入电压为2.7-4.4V, 输出能力为18W (5V/3A, 9V/2A 及12V/1.5A)。当升压变换器 TPS61088 的输出电流大于设定值,输出电压就会下降, 有效地限制了输出功率和输出电流, 从而避免了充电宝 因过载使用而导致的过热问题。下面我们来看一下具体的电路设计...
    • 2017-8-2

    德州仪器能量回馈型锂电池化成分容测试设备方案介绍

    随着手机,智能无线设备和电动汽车的快速发展,锂电池的市场需求越来越广,锂电池的生产制造效率也越来越高。同时,由于节能减排的需要,锂电池的化成,分容的充电,放电,也大量采用能量回馈的形式,将锂电池的放电能量,回馈回电网或对其它电池充电,实现节能环保。 为了更准确的获得锂电池的容量,对锂电池的充放电的电流电压测量的误差要求也显著提高,许多客户需要达到万分之五到万分之一的误差精度,这样,对整个测量控制电路中的放大器,ADC, DAC的误差要求也相应提高。 一般来说,一个完整的能量回馈型的锂电池化成分容测试设备,分为3级结构。如下图: 第一级为220、380V AC到400-500V DC的双向变换器,第二级为400V DC到12V DC的双向变换器,第三级位12V DC到5V...
    • 2017-8-1

    通过LDO、电压监控器和FET延长电池寿命

    延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。 生成导轨 使用LDO是从电池产生调节电压的常用方式。对于在完全充电时输出4.2V的单节锂离子(Li-ion)电池尤其如此。 假设您要为电源电压范围在3V至3.6V之间的微控制器(MCU)生成3.3V,并选择 TPS706 生成该导轨。图1阐述了该电路。 图 1 : TPS706 从电池调压 3.3V 尽管这个电路很简单,但它有一些限制。其中首要限制因素是掉电,这将导致LDO停止调压,并可能使MCU的供电电压超出规定范围。 掉电的含义 随着电池放电,锂离子电池的电压下降...
    • 2017-8-1

    一个电池组为您的智能锁供电五年

    线性稳压器,升压(升压)或降压(降压)——这些是大多数智能锁的三种电源拓扑。您为您的设计选择哪一项?为什么这点重要? 任何 物联网(IoT) 设备的成功取决于其易用性。主要在于,易用性意味着易于连接和控制设备。但它也是指联网设备的维护不足。由于电池需要更换,多久将其关断一次? 智能锁的电源必须支持无线微控制器(MCU),例如SimpleLink™Bluetooth®低功耗 CC2640R2F 解决方案;一个转动锁的电机驱动器,如 DRV8833 ;及任何其他外设,如发光二极管(LED)。从根本上讲,将电池电压转换为负载有三种方法:只需用低压差(LDO)线性稳压器降压,用升压型DC/DC转换器进行升压,或者用降压DC/DC转换器进行降压。...