• 2016-9-19

    让您的移动电源通过EMI测试

    设计一个移动电源的一个关键设计挑战是通过EMI测试。电子工程师经常担心EMI测试失败。若电路EMI测试多次失败,这将是一场噩梦。您将不得不夜以继日地在EMI实验室工作来解决问题,避免产品推出延迟。对于诸如移动电源的消费类产品,设计周期短,而EMI认证限制又严格,因此您想添加足够的EMI滤波器顺利通过EMI测试,但您又不想增加空间,也不想在电路方面增加过多成本。这似乎很难兼顾两者。 TI design 低辐射EMI升压转换器参考设计 ( PMP9778 )提供了这样一个解决方案。它可以支持2.7 - 4.4V输入电压、5V / 3A、9V / 2A和12V / 1.5A的输出功率,且只适合移动电源应用程序。通过布置和布局的优化,此TI设计能获得的裕量比在EN55022和CISPR22 B级辐射测试中高出6分贝...
    • 2016-7-27

    无线电源在工业应用中的价值?

    作者:Dick Stacey 工业应用设计师们刚开始领会到无线电源对于其系统的价值。以电子销售点(ePOS)终端为例;使用无线电源,省去了(通过电缆或电线)连接系统的麻烦,并且不用担心充电线的腐蚀问题。这些灵活性会大大提升客户满意度,因为客户关键在意的还是速度与准确性。试想一下您所见过的所有使用这种终端的地点——饭店、杂货店、大型超市、家居装饰店、甚至是汽车租赁店。 我们都首肯的一件事是,便携性让生活变得更轻松。使用无线电源后,不用担心电线会断掉或妨碍终端的正常使用,可以大幅改善用户体验。另外,您不需要连接电缆来启动无线电源,不需要考虑使用何种USB连接器、连接何种直流适配器、额定电压和电流是否正确等问题。如果和我一样,您家里(或者办公室)的某个抽屉里也会装满旧的...
    • 2016-6-30

    一起试试:如何使用阻抗追踪电量计

    应用Impedance Track TM 技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在 电池管理电量计 论坛 中,我们发现这样一个问题:有时在电池管理系统中设计电量计时,很难知道该从何处下手。我们在监测参数计算器(GPC)工具、循环学习、低温性能调整(RbTweak)、热模型下量产文件(Golden file)的生成等很多方面均碰到了问题。 我将在本文逐一解释上述术语和工具。希望在您读完本文后,可以从TI商店购买一个评估模块(EVM),完成一次循环学习,并为您的电池生成一份专属量产文件。 我们先简要介绍一下电池。电气工程师通常将锂电池视为直流(DC)电源,亦或是复合模型下带部分内阻的直流电源...
    • 2016-6-15

    如何解决物联网设备充电难题

    您是否憧憬过一个所有事物都高度智能并且互通互联的世界?在这里,住宅、办公室和工厂之中都部署了成千上万的传感器网络,以实现更好的决策、保障人身安全、更高的自动化、降低成本,并提升每个人的整体生产率和生活质量。如果您的回答是肯定的,那么好消息是,这个被称之为“物联网(IoT)”的世界指日可待。 物联网究竟是什么呢?从概念上我们可以理解为,几乎地球上的每一个“事物”(甚至其他星球)都将被赋予一个独特的地址。这个地址能够帮助每个事物通过互联网与所有其它事物实现沟通与互动。 目前,这样的“事物”被定义为一个能够连接至互联网的设备。这些设备包括手机、智能电视、冰箱、咖啡机、喷气式发动机、核反应堆以及其它任何可以通过电源开关控制的设备...
    • 2016-5-19

    多轨直流/直流转换器助力可穿戴设备

    从智能手表到健身追踪器,可穿戴设备越来越流行。以保健监测仪为例,其测得的数据经过处理可显示在小型集成屏幕上。数据也可以传输至其他设备,并通过 Bluetooth ® Smart连接至智能手机。 可穿戴设备很小,因此其组件必须也同样小巧,包括可充电电池。为了让这些小容量电池每充一次电都能运行尽可能长的时间,电源管理芯片不仅需要具备尽可能小的外形,还需优化提高效率。在单个包装的多轨配置中集成多个电源能够发挥很大的作用。 TI的小型 TPS62770 多轨直流/直流转换器将低 静态电流降压和升压输出集成到一个设备中。降压轨道即使在微安培负载范围内也能利用极低的360-nA静态电流产生高效率,为无线MCU和传感器供电。升压轨道则优化用于为显示器供电,显示器可以是被动矩阵OLED ...
    • 2016-5-9

    享受无线自由,让您的交流电子设备摆脱有线烦恼

    要接上难以拔出的吸尘器电线,并插上厚重的交流电源插头,真令人烦扰,有时可能会非常危险。而使用无线电动工具和园艺工具在过去只不过是一个奢侈的梦想,但随着锂离子电池变得越来越流行、更廉价,这个梦想终于得以成真! 使用锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂(LiFePO4)化学物的明显优势是,它们与传统电池相比,在容积(按照电池大小所能获得的电量)和重量(按照电源重量所能获得的电量)的能量密度方面都表现良好。因此,即使没有笨重的大型铅酸电池,您也可获得较高的电量。如果您想让电动工具或园艺工具依靠锂电池运行,则是一个理想的选择。然而,这些化学物并不完美,会出现欠压(UV)、过压(OV)、过热和过电流(OC)等安全问题。而这些问题都会加速电池性能退化,并可能导致出现热耗散和系统故障。 随着锂离子电池组的使用人数越来越多...
    • 2016-5-9

    您的完备移动电源解决方案

    移动电源 看似非常简单,就是由一个单电芯锂电池、一个 升压转换器 (采用不同的电池电压,并在输出端提供规定的5V电压)和一个连接充电便携设备的USB端口组成。仔细观察一下典型的移动电源,您可能会发现还有很多其它子系统:显示电池电量状态、在D +/ D-线路上与便携式设备通信的发光二极管(LED),或过热或过电流检测等故障保护装置。整个系统很快变得复杂起来,许多不同的集成电路(IC)必须共同协作。 TI Designs参考设计在移动电源中实现输出电流感测和限制以及插件检测(PMP9776) 一文解释说明了在所有组件一起工作的情况下,完整移动电源解决方案的工作原理。图1为框图,而图2展示了形状系数优化的印刷电路板(PCB)。让我们一起来看看在其 测试报告 中说明的这款参考设计的各个方面。 ...
    • 2016-4-26

    利用包络追踪功能提高声频放大器的效率

    声频放大器 的一个关键设计难题在于产生电源电压。使用单芯锂电池作为电源时, 升压转换器 会将该电压升高,从而使声频放大器产生偏压。升高的电压水平要在声频质量和功耗之间达成折衷。您希望将电源电压升高到足以不扭曲或修剪某些声频信号(峰值功率较高)的水平。但您也不希望在其它声频信号期间耗散大量过电压(峰值功率较低)。那么,鱼与熊掌能否兼得呢? 如果电源能够根据输入的声频信号进行调整,那么答案是肯定的。较高功率的信号(需要使较高的电源电压不发生扭曲)会将声频放大器的电源电压升到更高。当该信号离开并返回较低水平时,电源电压降低。根据不断变化的声频信号而动态优化电源电压的过程被称作包络追踪。 声频功率放大器的包络追踪电源参考设计 可将单芯锂电池的电源电压从5.5V一直调整到11.75V。图1所示为实施过程...
    • 2016-4-26

    用小型充电电池为物联网(IoT)设备供电

    互联网连接设备的数量高达全球人口的四倍,且设备数量还在快速增加。物联网(IoT)可使企业、团体和个人通过连接的设备收集数据。 活动监视器和智能手表等可穿戴设备是当今最常见的物联网设备。可穿戴设备能通过测量活动水平并帮您调整行为来提高健康水平,从而监测您的活动和健康状况。其它物联网设备以相似的原理收集车辆、家庭、企业和其它资产的数据,从而提高其利用度。连接物联网的恒温器可以提高加热和冷却的效率。连接物联网的锁可以提高家庭或企业的安全性。基础设施上联网的传感器可以帮助城市预测故障并在出现问题时迅速做出响应。资产跟踪有助于进行货物的跟踪和回收。 物联网设备需要始终处于供电状态。虽然充电电池现在越来越普及,但很多物联网设备仍采用原电池供电。即使设备主要通过交流连接进行供电,通常也需要一个备用电池...
    • 2016-4-21

    TI电池管理产品可使移动电源开启高压智能充电模式

    BQ25895 和 CC2543 在移动电源领域的成功应用案例 作者:李正兴 TI华东区模拟技术应用工程师 顾昊琳 TI华东区数字技术应用工程师 随着移动时代的到来以及智能手机和平板电脑等设备的大量应用,催生了个人移动电源应用的普及。究其原因,主流移动设备的硬件配置不断升级对移动设备提出了更多的能量需求。遗憾的是,移动设备在物理上不能无限制地增加电池容量,而电池技术的发展又远远滞后于市场的需求。为缓解这种矛盾,移动电源应运而生。它作为一种基于电池(目前绝大部分为锂电池)的能量储备设备,可作为手机电池的延伸。其内部集成了电池和电源管理电路,可以在闲时通过适配器等电源来得到能量补充,在需要时放电给手机等移动设备。 一般而言,手机和平板电脑设备常常使用5V的USB电源...