• 2019-1-10

    MSP430 FR2xx系列 MCU BSL与MSP432 P系列MCU BSL对比汇总

    作者:TI工程师 Stanford Li 引导加载程序 (BSL) 是内置到 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 中的应用。借助该应用,用户可以与 MCU 通信,以便从其存储器中读取数据或向其中写入数据。该功能主要用于在原型设计、最终生产和服务期间对器件进行编程。可以根据需要修改可编程存储器(闪存或 FRAM)和数据存储器 (RAM)。不同的 BSL 可提供与之通信的不同外设,例如 UART、I2C、SPI 或 USB。本文将对MSP430 FR2xx系列MCU与MSP432 P系列MCU的B...
    • 2018-12-28

    F28004x在线调试复位后程序无法运行问题分析

    作者:TI 工程师 Aki Li, Ricky Zhang 问题描述:F28004x在线调试,如果利用CCS进行reset复位后,点击run/resume程序将停留在0x3FB02A 而无法继续运行, 而需先点击restart,程序方可正常运行。原因在于F28004x在仿真状态下的引导模式(Emulation Boot)尚未配置,因而无法顺利完成引导过程,而CCS的restart功能可以屏蔽芯片的引导过程,使得程序自动跳到main()函数入口。具体分析此问题之前,有必要了解下芯片在复位后的引导过...
    • 2018-11-27

    MSP430G2755 Main Memory Bootloader UART 移植指导

    TI 的MSP430支持在主程序中加载Bootloader的方式进行在线升级操作,通过在线升级功能,客户可以通过外部处理器随时更新MSP430内部的程序及Bug 的远程修复。同时TI也提供了基于 MSP430G2553 的参考代码,本文详细的介绍了如何将 MSP430G2553 的Bootloader移植到 MSP430G2755 中,使用MSP 430G2553 Host对 MSP430G2755 Device...
    • 2018-11-27

    MSP430FR2633触摸芯片如何选择TVS管

    TI的触摸芯片 MSP430FR2633 触摸方案可以支持接近感应, 一般情况下,接近感应的PCB Sensor会放到靠近机器外壳的地方,在产品的EMC测试中会进行抗静电测试,TI的触摸芯片本身可以支持较高的抗静电性,如果要提高这个抗静电线,则需要在接近感应引脚上再并联一个TVS,来增加产品更高的抗静电能力。  ...
    • 2018-10-31

    基于C2000的软件串口(SCI)实现方法

    作者: TI 北方区工程师 Young Hu 和 Jingyuan Zhao 相关代码下载链接: (请访问站点以查看此文件) 引言: C2000 Piccolo系列MCU芯片内部一般都集成了1-2个硬件SCI (UART) 。有时出于成本或者Layout面积的考虑,只能选择小封装或资源较少的型号,那么就会出现硬件SCI不够用的情况。这时便可使用...
    • 2018-10-31

    在C2000上使用GPIO模拟I2C通信

    作者:TI 华北区工程师 Brian Wang 和 Young Hu 相关代码请点击以下附件下载: (请访问站点以查看此文件) (请访问站点以查看此文件) 引言 I2C作为一种简单的数字通讯方式,仅需要两根数据线就可以完成近距离主机(Master)与从机(Slave)之间的通讯,节省了MCU引脚以及额外的逻辑...
    • 2018-10-22

    DCSM模块使用说明

    作者:华北区 EP 工程师 Brian Wang ,华北区 C2000 工程师 Young Hu 一、功能描述: CSM加密是C2000系列芯片最基础的加密方式,也是在前代产品(如F2803x/F2806x)中广泛采用的加密方式。在最新的28004x、2837x等芯片中增加了双码安全模块(DCSM),该功能支持将芯片中的memory划为两个独立区域,并设置各自独立的的128位CSM密码。该功能可以阻止未授权人员访问加密内容,进而有效防止您的代码被重复或逆向编译;与...
    • 2018-10-22

    “C2000+TMS570” 双芯片方案在汽车电驱动功能安全上的应用

    作者: TI MCU 工程师 Strong ZHANG 随着新能源汽车的迅猛发展和汽车电子系统越来越复杂,汽车的功能安全越来越备受重视,可靠性的要求也越来越高,ISO 26262是国际功能安全的标准,按照ISO26262标准流程开发产品能有效提高汽车电子、电气产品功能安全。 在汽车电驱动的开发上越有越多的客户有功能安全设计的需要,必须满足系统ASIL C安全等级,目前针对电驱动的功能安全的主控芯片方案有单芯片的方案,也有双芯片的方案,两种方案各有优缺点。TI主推的的双芯片的方案是&l...
    • 2018-8-6

    MSP430FR2311 中 UART 通讯的累积误差分析计算和时钟频率优选

    作者: TI 工程师 Max Han 相关附件下载:(请访问站点以查看此文件) 简介 在UART通讯设计中,工程师会根据系统需要先选定合适的波特率(Baud Rate),然后选择合适的时钟源频率,以使UART传输数据时的累积误差最小,数据的误码率最低。本文以 MSP430FR2311 为例,对UART数据传输过程中发送端累积误差和接收端累积误差进行了详细的分析和计算。根据计算结果,工程师可以优选出时钟源频率,提高UART数据传输系统的可靠性。 在附录1的文章中,对 MSP430FR2311 的UART模...
    • 2018-8-6

    MSP430FR2311 中UART模块寄存器配置的分析和计算

    作者: TI 工程师 Max Han 简介 MSP430FR2311 是一款FRAM数字控制器,可以实现超低功耗,并且集成了丰富的外设模块,可以满足工业和消费等多种应用。 MSP430FR2311 中的eUSCI_A0支持UART通讯,本文对此UART模块的寄存器配置进行了详细的分析和计算,以帮助工程师对此UART模块进行深入理解和灵活配置。 UART通讯模块介绍 图1是 MSP430FR2311 的系统架构图,eUSCI_A0模块如红框所示,它支持UART通讯。 图 1 MSP430FR2311 系统...