• 2016-6-2

    Σ-Δ ADC数字滤波器类型

    您有没有想过Σ-Δ模数转换器(ADC)如何才能在不同带宽下获得如此高的分辨率?秘诀就在于数字滤波器。Σ-Δ ADC之所以与其他类型的数据转换器不同,是因为它们通常集成有数字滤波器。本系列博文分为三部分,我将在第一部分中讨论数字滤波器的用途,以及常用于Σ-Δ ADC的一些数字滤波器。 要想理解数字滤波器在Σ-Δ模数转换中如此重要的原因,关键的一点是需要对Σ-Δ调制器有一个基本了解。Joseph Wu写了一篇非常有用的 Precision Hub模拟精密技术杂谈博文 ,文中解释了模拟输入信号转变成数字比特流的过程。 当客户在Σ-Δ调制器中绘制量化噪声的频谱时...
    • 2016-3-1

    都是噪声惹的祸:ENOB消失之谜(第3部分)

    **这是万圣节发布的3篇ENOB博客系列的第三篇博文。如果你错过了第一和第二部分,请分别单击 第一篇 和 第二篇 。 ** 瓢泼大雨敲打着外面的人行道。 呈弧形的闪电照亮了远方的夜空。 门框内有一个大大的影子。 眼睛变得通红。 它向前移动着,靴子重重的敲击着地面,那声响压得人透不过起来。 “就是那双眼睛!”PGA尖叫道。“就在ENOB消失前我见过那双眼睛!” 咚的一声。 那个影子又向灯光迈进了一步。 “他一定对ENOB做了些什么—至少他知道ENOB出了什么事!”PGA吼道。 又向前迈了一步。 又是使人喘不过气来的咚咚声。 PGA咽了口唾沫...
    • 2016-3-1

    都是噪声惹的祸:ENOB消失之谜(第2 部分)

    **这是万圣节发布的3篇ENOB博客系列的第二篇博文。如果你错过了第一部分,请单击 这里 ** 滴答。。。滴答 。。。滴答 。。。 滴答。。。滴答 。。。滴答 。。。 A瓶子碎了一地,里面装的液体流到了桌子上,然后又滴到了地板上。这个声音打破了房间的宁静,水滴声越来越大。 滴答。。。滴答 。。。滴答 。。。 滴答。。。滴答 。。。滴答 。。。 PGA 坐在地上,被惊呆了,他的脑子在飞快地旋转。 ENOB怎么了? 在他面前,16位散落在地板上;其中的10个不见了。 它们去哪儿了? PGA抬起头。 一大群人的把他围了起来。 这个魁梧的男人站了起来。 “我怎么知道?”他吼道。“怎么不问问...
    • 2016-3-1

    都是噪声惹的祸:ENOB消失之谜

    这个夜晚看上去没什么不同。。。 寒冷。万籁俱寂。 雨水的味道让人窒息。 远处一条昏暗的闪电划过夜空,随之而来的是一个悠长而又低沉的隆隆声。 暴风雨要来了。。。 。。。平淡无奇的一夜。。。 让人遗忘的一夜。 报复之夜。 正义被伸张的一夜。 其中的一个夜晚。 恐惧之夜。 恶魔的夜晚。。。 没有捣蛋。没有糖果。只有阴影和恐惧。 在一个到处充满残垣断壁、恶意丛生的城市中,最后的一缕希望之光来自城中最新出现的一片地方:这是为胆大的人、无所畏惧的人和有创造力的人准备的一片场所。这个地方将使你脱胎换骨:一个成功者或一个失败者。一个1或者是一个0。 他们把它称为 1262 。 大家都在这儿,不多也不少...
    • 2015-10-9

    如何设计电源隔离式4线制传感器发射器

    我在 之前的博文 中曾经讨论过4线制传感器发射器的基础知识,以及一个输出隔离式传感器发射器的详细设计。今天,我来讨论一下电源隔离式4线制传感器发射器。 首先,我们来回顾一下我在 上一篇博文 中讨论过的输出隔离式发射器(图1)的高级图。在这个拓扑中,发射器被从电源和传感器上隔离开来,而电源与传感器共用一个接地。虽然图1显示的是一个本地电源,4线制模拟输入模块可以为输出隔离式发射器供电。 图 1 :具有本地电源的输出隔离式 4 线制传感器发射器 图2是电源隔离式发射器的高级图。在一个电源隔离式发射器中,传感器和发射器共用一个GND,而电源与它们相隔离。因此,传感器无需从发射器和电流环路中隔离开来,并且应该能够安全耐受接线问题或短接至电流环路线路上其它电势所产生的影响。 ...
    • 2015-10-9

    设计输出隔离式4线制传感器发射器

    在我 上一篇博文 中,我讨论了4线制传感器发射器的基本结构,以及它们与 2线制 和 3线制 传感器发射器的不同。在这篇博文中,我将讨论如何构建一个与图1中所示相似的本地供电输出隔离式4线制传感器发射器。本地供电4线制传感器发射器在必须长距离接线,并且传感器的流耗大于4mA的应用中很常见,而这也使2线制发射器无法在此类应用中得以应用。一个常见示例就是电磁流量计。 图 1 :具有本地电源的输出隔离式 4 线制传感器发射器 典型4线制发射器的输出级设计同样要比2线制或3线制发射器输出级的设计要简单,其原因在于,4线制模拟输入模块内的感测电阻器是浮动的。因此,你可以使用一个图2中所示的简单灌电流拓扑。你还可以使用一个源电流拓扑,不过这个样的话就需要一个与3线制发射器中相类似的2级设计...
    • 2015-9-22

    检测电流良方有六种,如何决定哪种最适用?

    高精度电流检测是提高闭环控制系统(即电机驱动器)效率的关键。在这篇博客中,笔者总结了不同隔离电流检测方法的利与弊,并列出了一些采用它们的典型应用。 分流电阻器 可用于多种工业应用,并能提供较高的准确度且实现低温度漂移。但是,它们的使用受限于其自身电阻值引起的功耗。在具有高共模电压的应用中,分流电阻器需要 AMC1200 等隔离式放大器或 AMC1304L05 等隔离式Δ-Σ调制器(适用于性能最高的系统)。 AMC1304L05 可提供±50mV的低输入电压范围,从而允许您使用更小的电阻分流器却不会影响性能。 图 1 : AMC1304L05 —— 有效位数和过采样率 罗氏线圈( Rogowski...
    • 2015-8-10

    射频(RF)基站的幕后故事(第3部分)

    在 本系列 的第1部分和第2部分,笔者的同事Matthew Sauceda描述了如何成功地偏置射频(RF)功率放大器(PA)。为攻克RF PA依赖温度的非线性难题,需要一种监测与控制解决方案。通过动态控制PA的栅极电压以维持所需的漏极电流(I DSQ ),自动化监测与控制(AMC)解决方案就能克服非线性方面的困难。 本系列 第1部分和第2部分所提的电流和温度检测解决方案包括好几种组件: 模数转换器 (ADC)、 数模转换器 (DAC)、 精密参考 、 电流检测放大器 和 温度传感器 。无线基站、微波回程等许多应用均能从采用集成式器件(需要较少的电路板空间)的较简单解决方案那里大获裨益。 下面让我们来看看采用集成式器件、适用于RF基站的AMC解决方案的实施。 ...
    • 2015-8-10

    射频(RF)基站的幕后故事(第2部分)

    笔者 在以前的博客文章里 谈论了功率放大器(PA)及其在无线基站中的使用。主要阐明静态电流(或者说是流过PA的直流 (DC) 电流)如何在影响整体系统性能和效率方面发挥重大作用。此外,还可对该静态电流(I DSQ )进行选择,以优化功耗和信号(射频【RF】)增益。 既然您已理解了这个概念,那么让我们假设这样的情景:您马上抓起一个PA前往离您最近的实验室,为获得一个规定的I DSQ 电流值而对栅极进行偏置。经过一些负载线分析后,您选择了一个q点,并用该信息来对该PA的栅极进行偏置。成功了!一切似乎都在按计划进行。为了犒劳自己,您决定赶着去吃顿快餐。您稍事休息后返回实验室,令您惊奇的是,您发现I DSQ 值已发生了变化。 这是怎么回事呢?哦,原来该PA在器件运行过程中显示出的非线性主要依赖于温度...
    • 2015-8-7

    射频(RF)基站的幕后故事(第1部分)

    我们在自己的日常活动(或是给亲戚打电话、或是给朋友发短信、甚至是通过移动设备阅读这篇博客文章)中使用射频(RF)通信。空气里有许多信号在快速传播,然而,大多数这样的信号是哪里产生的呢?大部分RF通信源自蜂窝塔或无线基站,例如图1所示的基站塔。 图 1 :手机基站 这些基站内有很多组件,因此一份完整的总结将变成一篇博士论文!但笔者不会面面俱到去赘述,而是集中讨论一种对任何基站而言均至关重要的组件:功率放大器(PA)。 正如您可能已猜到的,PA的目的是将低功率RF信号放大成高功率RF信号(被驱入基站发射器)。 在注入任何RF信号之前,要把一种直流(DC)电压(V gate )施加到PA的栅极并对该电压进行调节,直到所需的漏极电流流过PA。该电流通常被称为静态电流...