• 2017-5-19

    以CMOS技术实现的微型化毫米波传感器

    大多数商用雷达系统,特别是高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 中的雷达系统,均基于锗硅(SiGe)技术。目前的高端车辆都有一个多芯片SiGe雷达系统。虽然基于SiGe技术的77GHz汽车雷达系统满足自适应巡航控制时的高速度要求,但它们体积过大、过于笨重,占用了大量电路板空间。 随着车辆中雷达传感器数量的不断攀升,目前车辆中至少有10个雷达传感器(前置、后置和车角),空间上的限制就要求每个传感器必须体积更小、功耗更低,并且性价比更高。某些正处于开发阶段的现有雷达系统将促使发射器、接收器、时钟和基带功能集成在一个单芯片内,而这将把前端芯片的数量从4个减少到1个,不过这只适用于雷达前端。 通过充分利用互补金属氧化物半导体(CMOS)技术,并将嵌入式微控制器 (MCU)和数字信号处理...
    • 2016-11-9

    采用Sitara™ AM437x处理器PoM创建基于物联网的工业网关(IoT-SDK)

    今天, 物联网(IoT) 不仅仅是连接设备和无缝通信。新兴的物联网对货物生产方式产生了深远的影响,引发了另一次工业革命—— 工业 4.0 。 工业4.0或第四次工业革命是当前制造业自动化和数据交换的趋势。它基于网络物理系统(CPS),网络机器,以及智能和高度灵活的软件。在工业环境的背景下,当需要分析长时间收集的大量数据时,就会更需要物联网。 将次应用在工业环境的实践中,物联网主要涉及数据采集、处理和相关控制系统。设备或资产连接到云或本地信息技术(IT)基础设施以收集和/或传输数据。然后处理和分析该数据以提供关于控制系统的见解。控制系统直接作用于实时测量,通常不包括存储。物联网和云基础设施提供了保存在较长持续时间内收集的所有数据的机制。在云上收集的数据可以用于通过统计分析长时间收集的数据来管理控制系统...
    • 2016-8-24

    用Seeed Studio BeagleBone Green Wireless开发板解决物联网应用开发面临的挑战

    物联网 (IoT) 快速发展,成为了创新的主要驱动力,吸引了来自互联网应用和传统嵌入式设备领域的许多开发者。因为应用常常设计新的、未经测试的产品概念,此类产品的市场仍不确定。因此,使用能够快速做出原型机并进行早期用户接受测试开发方法非常重要。如果产品概念证明成功,就需要快速开发进入市场,以避免模仿竞争。 传统的嵌入式开发在进行任何用户测试之前首先需要设计制造定制硬件原型。这代表了具有硬件设计能力的公司的大部分时间和成本,尤其是主板需要使用无线连接和传感器增强处理器或微控制器(MCU)。如果你是互联网应用开发者,可能会就此中断,因为你可能无法获得硬件开发资源。虽然评估板可以帮助你开始开发,但是为具体终端应用定制评估板非常困难,几乎是不可能的,而对于涉及数以百计用户的大规模用户测试则可用于部署...
    • 2016-8-24

    Rico Board在光纤熔接机中的应用

    光纤熔接机广泛应用于光纤通信、光缆施工和维护以及光纤入户(HTTP)工程。具体而言,光纤熔接机主要由大型电信运营商、工程公司、企业和机构的私有网络使用。还可以用于生产一些列用于光纤系统的有源和无源光线元件和光学模块。 米尔科技开发的 Rico Board 是采用 TI的Sitara™ AM437x处理器 ,基于ARM ® Cortex ® -A9内核的高性能单板机。Rico Board新一代解决方案的性能获得提升,充分利用了ARM Cortex-A8内核。其特性包括: 高达1GHz的处理能力 3D图形加速,丰富的图形用户界面 PRU-ICSS工业协议 改进的向量浮点(VFP)单元 其他外围设备和接口支持,如Quad-SPI...
    • 2016-8-12

    控制级设计在智能工厂自动化系统中所面临的挑战

    针对工业4.0的 工厂自动化系统 通常主要包括三个层级的设备,用于驱动实时通信和控制: 在 现场层级 ,I/O模块、制动器和驱动器负责工厂内的物理运作; 在 控制层级 ,可编程逻辑控制器(PLC)或计算机数控(CNC)负责从现场级搜集信息并向现场发出指令; 在 操作员层级 ,人机界面(HMI)设备与操作员交互通信,同时操作员可以发出指令。 每一个层级都需要经优化的硬件和软件解决方案来解决各自所面临的严峻设计挑战。其中,涉及到控制层级的挑战尤其难以解决。 由于通过一个控制器所支持的节点数量正在逐渐增加,除了能耗、长电源使用寿命和可靠性要求等与所有工业自动化设计相关的挑战外,控制级设备的设计人员还面临着某些特定的挑战。更多的支持节点数量意味着整个工厂解决方案内所需的控制器数量就应该越少...
    • 2016-6-27

    您的嵌入式系统产品有多可靠?

    通常来讲,在复杂的处理器选择中,最初的工程评估主要集中在性能和成本方面。然而,工业设备制造商的可靠性工程师看重的则是一整套不同的产品规格;这些规格主要侧重于避免并管理这些错误。对于诸如航空航天、军事和工业工厂自动化某些应用,超过严格的故障时间(FIT)率(平均故障间隔(MTBF)的相对概念)是完全不能接受的。 对于当今复杂的系统,工程师不仅要着眼于满足成本和性能目标的嵌入式解决方案,而且还应关注有助于确保整个终端设备可靠性要求的装置。集成电路在嵌入式系统的性能、尺寸和整体成本方面已经实现重大突破,对各种存储元件的依赖及使用小尺寸硅工艺技术可能产生的永久和瞬时误差对可靠性产生了影响。 将众多存储元件集成到片上(SoC)解决方案有助于改进终端应用的尺寸、重量、功耗和物料清单...
    • 2016-4-6

    66AK2L06 SoC能够实现测试与测量设备的最小化吗?

    你知道吗,所有电子产品都有着与其测试和测量设备密切相关的设计、开发和生产过程?对于所有电子产品来说,测试与测量设备的目的是一样的—保证产品质量和可靠性。正是有了这个设备,电子产品已经成为我们生活不可缺少的一部分。目前,从消费类电子产品、企业和电信,到航空航天和国防、工业与医疗,几乎每个行业都使用测试与测量设备来验证质量和可靠性。 测试与测量设备行业需要发展得更快,使其测试与测量设备在功能性方面要强于电子产品,并且在技术方面要始终处于领先地位。根据TechNavio公司的全球测试与测量设备市场2011-2015年报告,测试与测量设备厂商正在朝着最小化方向而努力。最小化将会在尽可能提高便携性的同时,最大限度地降低生产成本。在部署阶段,电子产品将依赖便携式和手持式测试与测量设备进行现场测试...
    • 2016-1-14

    工业应用正朝着嵌入式处理迈进

    工业应用领域正在不断增长,工业生态系统也始终需要更高的性能和更多样化的处理能力。而这正是 Sitara™ AM57x处理器系列 成为业内众多应用理想处理器解决方案的原因之一。凭借其独特的内核以及一个位于中央的高性能ARM® Cortex®-A15,该处理器系列为工业市场提供了一个拥有高性能和高灵活性的解决方案。 多核处理器是很多工业应用的理想选择,其中就包括可编程逻辑控制器(PLC)。PLC上的工业和可编程I/O选项需要处理器来实现与多种工业电机驱动器和工厂自动化设备的对接。由于网络互连与目前工程设计领域的融合度越来越高,可编程实时单元工业通信子系统(PRU-ICSS) 使得设计人员能够利用任何工业网络中的PLC。PLC对于任何用于标准I/O控制的复杂工程自动化系统而言都是必不可少...
    • 2016-1-14

    适合智能电网应用的 AM57 x 处理器

    智能电网和能源行业正在不断发展,变得越来越高效,不过这些高效率也带来了特定的处理器需求。嵌入式处理技术可赋予智能电网“智能性”,因为我们要使用比以往任何时候都多的逻辑来监测和控制电力分配。在当今这个技术变革的时代(被称为工业4.0时代),欲满足智能电网应用的需求,TI的 Sitara AM57x处理器 是最合适的处理器,这应归功于它们功能强大的内核组合。此类全新的处理器作为灵活的嵌入式解决方案,是保护继电器、变电站以太网交换机、变电站网关和变电站控制器(RTU)等诸多智能电网及能源应用的理想选择。变电站自动化是智能电网行业的重中之重,而AM57x处理器因具有芯片上可用的特殊内核和外设,所以非常适合于那些面临变电站特有挑战的设计工程师。现在,我们将对一些这样的外设以及它们具备的优势展开深入探讨...
    • 2016-1-6

    AM57x处理器在手,何愁没有一种内核能满足您的需求?!

    随着嵌入式领域的不断扩大,应用也变得日趋复杂。因此,对特定处理器内核(面向特定任务)的需求正在迅速增加。在我们生活的世界里,一种高性能、单架构处理器称霸天下的情况已不复存在。在单个处理器中实施多种内核的理念开始获得推崇,我们也开始看到地球上最复杂的应用可凭借单个处理器来完成计算。 TI最近发布了 全新的 Sitara™AM57x 处理器系列 ,这些处理器的设计目的是迎合嵌入式行业对处理器(能符合各种性能要求同时保持足够的灵活性以满足多种应用的需求)的特定需求。配备了多达两个ARM®Cortex®-A15内核、两个 C66x DSP内核 、若干视频/图形加速器、一个四核可编程实时单元( PRU )以及两个ARM Cortex-M4内核,Sitara...