• 2018-12-24

    用增强现实和虚拟现实来改变工厂车间面貌的三种方式

    现实技术并非仅适用于视频游戏。无论是机器操作员使用护目镜来获取操作指导,还是工程师在施工开始前便可看到工厂可视化虚拟模型,制造商正在积极采用虚拟工具来简化生产线的创建、制作和完成过程,从而提高效率。 增强现实(AR)和虚拟现实(VR)头戴式显示器在工厂的运行和设计方面,以及在时间和成本的节约方面起着越来越重要的作用。超过三分之一的制造商已采用或计划在未来三年中采用这两种技术。[1] 了解我们的集成电路和参考设计如何帮助您制造轻便而又可靠的增强/虚拟现实耳机。 德...
    • 2018-12-21

    电网自动化:电网快速发展的光明前景

    电动汽车可通过双向充电器为您的住宅供电。智能仪表可帮助您降低水费。无线传感器可在灯光熄灭前检测到故障变压器。 美国电网的发展前景一片光明:更少的停电期、更高的效率、更多的可再生能源,从而确保了智能配电的实现。在全国范围内,各州和各公用事业公司正逐步将过时的机电基础设施转变为一个自动化、智能化和动态化的系统。 我公司的系统与营销经理Amit Kumbasi表示,“使用长电缆来监控电网资产(包括输电与配电网络以及变电站中用于收集和分析电力数据的交换连接装置)的日子已经一去不复返了。如今,...
    • 2018-11-26

    尺寸减半、功率翻番!——氮化镓技术给机器人、可再生能源和电信等领域带来革新

    从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。 硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸规格下,硅材料无法在所需的频率下输出更高的功率。而对于即将推出的5G无线网络,以及未来的机器人、可再生能源直至数据中心技术,功率都是一个至关重要的因素。 “工程师现在处于一个非常尴尬的境地,一方面他们无法在现有空间内继续提高功率,但同时又不希望增大设备所需的空间,...
    • 2018-11-1

    升级版工具帮助电源设计师加速产品上市

    假如你是一名工程师,正加紧为工厂的自动化机器人设计一款电源;亦或是你正在为汽车制动系统、或遥控玩具飞机或智能手机设计电源。 在此过程中,你需要做很多决定。你需要一个用于DC/DC转换的开关稳压器,但有超过1,000种产品可供选择。根据选择的集成电路和周围元件,你需要在效率、占用空间和总成本之间进行权衡。在设计方面也有严格的性能和尺寸要求。你的团队中可能没有电源设计专家或布局专家,这让你感到压力重重。 但是不要担心,这里就有你需要的解决方案。WEBENCH® Power Design...
    • 2018-11-1

    工程师将智能高科技编入时尚服装,以帮助抑制青少年肥胖症

    在引领时尚潮流的米兰,空手道学员Ulrike Lanting穿着一套设计新颖时尚的服装,正在与对手练习飞踢。这件服装并不是T台时装,但搭配着可穿戴健康监测技术,该技术作为当前的新兴时尚潮流,可以帮助她获得更健康的生活方式。 她的衬衫上连接了若干电极传感器,配合智能手环以及内置虚拟助手的APP,可将健康信息发送到她的智能手机或平板电脑。Ulrike说:“你可以随时了解自己的身体状况。如果你在消耗的热量和定量膳食等方面有设定目标,那么就可以通过它清楚看到相应的数据,然后调整自身行为。&...
    • 2018-11-1

    不再需要更多电线:无线传输也许成为未来世界的供电方式

    摆脱电线并不仅仅意味着不再需要电缆供应商。由于无线高功率传输技术的发展,曾经受限于电源插座的机器人和工业机器开始真正体验到自由。 在一个更广阔的市场开始出现一些迹象预示着未来将不受电缆限制,这些迹象表明了同一个事实:曾经被工业应用以及电动汽车充电所需要的电源线正在被历史所淘汰。它们正在被无线输电所取代,这项技术由于大量的研发投入以及许多已为技术颠覆做好准备的电动机器的出现而得到迅速发展。 消费品已经开始大规模采用无线输电技术,如智能手机、电动牙刷等,因与之前技术相比,这一功能更受欢迎。但到目前...
    • 2018-11-1

    尖端智能自主技术:自主决策的传感器可以让生活变得更加智能

    Robert 每天早上开车上班,虽然路程很短,但通勤时间就在其等红灯的过程中被毫无知觉地延长了。 他说:“现在是红灯,但其他方向没有人通过。在上车之前我必须冷静下来,因为我知道这种事无法避免。” 我们都遇到过这样的情况,但对于TI工业雷达组的负责人来说,这是一种令人特别痛苦的经历。Robert知道,通过安装一个简单的雷达芯片,信号灯就可以为其改变颜色。我们的TI毫米波(mmWave)传感器能够让任何地方的交通信号灯根据现场情况做出合理决定,而Robert已经等不及这一天...
    • 2018-11-1

    从月球尘埃到陨石碎块,NASA在TI工程师建造的零重力设施中研究太空岩石

    从月球尘埃到陨石碎块,地球学家希望更多地了解地球之外的空间,以助实现人类未来登陆火星的使命 – 德州仪器公司的应用工程师们正在努力实现这一目标。 在德克萨斯州农工大学读书时, Dakotah、Alexis 和Vince 就已经是美国国家航空航天局(NASA)的团队成员, 负责对此项任务展开相关研究。 Dakotah说:“我一直对太空抱有浓厚的兴趣。你忍不住想知道那里有什么我们所不知道的东西,以及将要发生的事情。而加入这场探索发现之旅会令人激动万分。”...
    • 2018-10-31

    TI首席技术官Ahmad Bahai畅谈合作型社会中的隔离技术

    在人与机器持续交互的世界中,适当的隔离措施显得尤为重要。长达数英里的线路连接电动汽车中的开关、传感器和高压电机。工业控制器同工厂车间的传感器间交换数据、指令和功率。高压医疗设备监测诊所或康复护理机构中的患者。USB接口将工业机器连接到微处理器。高压继电器根据智能控制器的指令运行。 随着机械工业系统逐渐被电机、传感器和驱动器所取代,诸如以上的机器对机器和人对机器的交互应用也越来越多。笨重的机械开关被灵敏的触摸控件所取代。许多在高压下运行的电机应用也越来越多。半导体开关在高压环境的应用也日益普遍。...
    • 2018-10-26

    魔力课程 激发下一代对科技的“芯”动

    德州仪器的上海销售团队成员Steven曾表示,幸福生活的关键是拥有自己喜欢的职业和爱好,并且,他认为,自己使命是尽可能激发青少年对科技的热情。 Steven回忆起二十多年前,12岁的他萌发了他对科学技术的兴趣。“那时,我以为高科技就是无线电。他们向我们展示了一台笔记本电脑,它可以做很多事情——不仅具有计算能力,还可以玩电子游戏。还有一部卫星电话,可以用这部手机与住在美国的人对话。而美国对我来说是一个非常遥远的概念。这一切都给我留下了深刻的印象。”...