• 2018-11-1

    升级版工具帮助电源设计师加速产品上市

    假如你是一名工程师,正加紧为工厂的自动化机器人设计一款电源;亦或是你正在为汽车制动系统、或遥控玩具飞机或智能手机设计电源。 在此过程中,你需要做很多决定。你需要一个用于DC/DC转换的开关稳压器,但有超过1,000种产品可供选择。根据选择的集成电路和周围元件,你需要在效率、占用空间和总成本之间进行权衡。在设计方面也有严格的性能和尺寸要求。你的团队中可能没有电源设计专家或布局专家,这让你感到压力重重。 但是不要担心,这里就有你需要的解决方案。WEBENCH® Power Design...
    • 2018-11-1

    工程师将智能高科技编入时尚服装,以帮助抑制青少年肥胖症

    在引领时尚潮流的米兰,空手道学员Ulrike Lanting穿着一套设计新颖时尚的服装,正在与对手练习飞踢。这件服装并不是T台时装,但搭配着可穿戴健康监测技术,该技术作为当前的新兴时尚潮流,可以帮助她获得更健康的生活方式。 她的衬衫上连接了若干电极传感器,配合智能手环以及内置虚拟助手的APP,可将健康信息发送到她的智能手机或平板电脑。Ulrike说:“你可以随时了解自己的身体状况。如果你在消耗的热量和定量膳食等方面有设定目标,那么就可以通过它清楚看到相应的数据,然后调整自身行为。&...
    • 2018-11-1

    不再需要更多电线:无线传输也许成为未来世界的供电方式

    摆脱电线并不仅仅意味着不再需要电缆供应商。由于无线高功率传输技术的发展,曾经受限于电源插座的机器人和工业机器开始真正体验到自由。 在一个更广阔的市场开始出现一些迹象预示着未来将不受电缆限制,这些迹象表明了同一个事实:曾经被工业应用以及电动汽车充电所需要的电源线正在被历史所淘汰。它们正在被无线输电所取代,这项技术由于大量的研发投入以及许多已为技术颠覆做好准备的电动机器的出现而得到迅速发展。 消费品已经开始大规模采用无线输电技术,如智能手机、电动牙刷等,因与之前技术相比,这一功能更受欢迎。但到目前...
    • 2018-11-1

    尖端智能自主技术:自主决策的传感器可以让生活变得更加智能

    Robert 每天早上开车上班,虽然路程很短,但通勤时间就在其等红灯的过程中被毫无知觉地延长了。 他说:“现在是红灯,但其他方向没有人通过。在上车之前我必须冷静下来,因为我知道这种事无法避免。” 我们都遇到过这样的情况,但对于TI工业雷达组的负责人来说,这是一种令人特别痛苦的经历。Robert知道,通过安装一个简单的雷达芯片,信号灯就可以为其改变颜色。我们的TI毫米波(mmWave)传感器能够让任何地方的交通信号灯根据现场情况做出合理决定,而Robert已经等不及这一天...
    • 2018-11-1

    从月球尘埃到陨石碎块,NASA在TI工程师建造的零重力设施中研究太空岩石

    从月球尘埃到陨石碎块,地球学家希望更多地了解地球之外的空间,以助实现人类未来登陆火星的使命 – 德州仪器公司的应用工程师们正在努力实现这一目标。 在德克萨斯州农工大学读书时, Dakotah、Alexis 和Vince 就已经是美国国家航空航天局(NASA)的团队成员, 负责对此项任务展开相关研究。 Dakotah说:“我一直对太空抱有浓厚的兴趣。你忍不住想知道那里有什么我们所不知道的东西,以及将要发生的事情。而加入这场探索发现之旅会令人激动万分。”...
    • 2018-10-31

    TI首席技术官Ahmad Bahai畅谈合作型社会中的隔离技术

    在人与机器持续交互的世界中,适当的隔离措施显得尤为重要。长达数英里的线路连接电动汽车中的开关、传感器和高压电机。工业控制器同工厂车间的传感器间交换数据、指令和功率。高压医疗设备监测诊所或康复护理机构中的患者。USB接口将工业机器连接到微处理器。高压继电器根据智能控制器的指令运行。 随着机械工业系统逐渐被电机、传感器和驱动器所取代,诸如以上的机器对机器和人对机器的交互应用也越来越多。笨重的机械开关被灵敏的触摸控件所取代。许多在高压下运行的电机应用也越来越多。半导体开关在高压环境的应用也日益普遍。...
    • 2018-10-26

    魔力课程 激发下一代对科技的“芯”动

    德州仪器的上海销售团队成员Steven曾表示,幸福生活的关键是拥有自己喜欢的职业和爱好,并且,他认为,自己使命是尽可能激发青少年对科技的热情。 Steven回忆起二十多年前,12岁的他萌发了他对科学技术的兴趣。“那时,我以为高科技就是无线电。他们向我们展示了一台笔记本电脑,它可以做很多事情——不仅具有计算能力,还可以玩电子游戏。还有一部卫星电话,可以用这部手机与住在美国的人对话。而美国对我来说是一个非常遥远的概念。这一切都给我留下了深刻的印象。”...
    • 2018-10-22

    探索物联网对创新的影响

    十年前,在 物联网 成为流行词之前,我们公司有一个简单的创意,让开发人员可以更轻松地将复杂的无线电技术(如Wi-Fi®)添加到其嵌入式应用程序中。这一前景令人兴奋。无线连接将为客户打开新的大门,帮助他们收集数据并提供多种多样的新服务。 这就像在万维网早期,当时天空就是人们所能到达的极限。Wi-Fi是一种简单的技术选择,几乎可在任何地方使用,无需主要的网络管理。如今,成千上万的公司使用Wi-Fi作为连接的基础。不过,当我前往与客户见面并参加行业活动时,我还是经常听到一个疑问:物联网的腾飞是否...
    • 2018-9-19

    互联技术如何推动汽车行业重塑未来

    无论是北京车展、法兰克福车展还是芝加哥车展,前往任何一个世界大型车展,您会很快发现各大车企都在全力开发智能、直观和互联的汽车。 “如今汽车上具备的许多功能在几年前还仅存在于科幻小说中”,TI 汽车ADAS领域总经理,同时也是一位汽车电子领域资深工程师的Hannes Estl说道。 互联汽车的出现为我们开拓了未来汽车发展的思路。尽管驾驶时打电话会分散注意力,但当今和未来的汽车都不会放弃通信功能 - 并且它还在不断发展当中。不同之处在于将由汽车来进行通信。 互联汽车...
    • 2018-7-20

    TI 首席技术官Ahmad Bahai:TI 毫米波技术如何让人们看的更清晰

    一直以来,许多技术领先的厂商都致力于开发高度集成的雷达视觉技术,实现精准且不受环境噪音影响的效果。一架巨大的飞机在屏幕上只能呈现为一个点,那已经是过去的老旧雷达屏幕了。现如今,采用TI独特毫米波技术的毫米波传感器,可以帮助我们看到具有详细轮廓的物体并对其进行分类,实现“眼见为实”。 想象一下,一个灵敏的机器即使在充满灰尘、黑暗、雾气或下雨等恶劣条件下也能避开障碍;一个安全系统,可以透过墙壁看到入侵者;一架无人机可以检测到肉眼看不到的高架电缆;一个安装在手术工具尖端的微型...