在今年的美西光电展(SPIE Photonics West)上,德州仪器(TI)主持了题为“基于DMD的新兴系统和应用”会议。美西光电展是一项大型行业会议,今年的参会人数超过20000人,会议期间提交的会议文献和论文超过4800份,共1300多家公司展示了他们的产品,有3个分组主题会议——生物医药成像(BIOS)、激光应用(LASE)和光电子(OPTO),会议期间,通过深入研究数字微镜器件(DMD)而实现的创新型应用不断地为我们带来惊喜。今年也是TI DLP®产品第九次在美西光电展上赞助DMD会议主题。在此次的DMD 会议上,参会者们共提交了24篇会议文献和论文,所涵盖的主题包括先进制造业、3D计量、光谱分析、生物医药成像、计算成像和光束整形。此外,生物医药成像、激光应用和光电子主题会议上的文献和论文还包含了DMD有关的信息。展会上展出的令人叹为观止的应用范围体现了DMD的多用性和灵活性。下面是会议期间讨论的几个新兴应用。

  

3D打印创新

今年的美西光电展包括一个应用主题会议,会议所关注的是针对先进制造业的3D打印,并且强调了应用这项正在迅速发展的技术的创新方法。DLP技术的定位恰恰支持了这一点。本次会议上的4篇论文讨论了使用DMD进行3D打印的不同方面。这些论文的作者都强调了DLP技术的灵活性、分辨率(在某些情况下需要超衍射特性)和精准定位,并将它们视为非常重要的优势。

 

领先的3D机器视觉

3D计量会议的人气最高,这表明大家对这一DMD应用的兴趣在不断增长。与会者们共提交了有4篇论文,其中包括来自普渡大学(Purdue University)的Song Zhang和来自AICON 3D Systems公司的Peter Muensterman两名受邀演讲人的论文。前者讨论了他如何在DLP技术系统的基础上用散焦而非正弦曲线方法开发出的技术实现高速3D成像。该散焦方法实现了更快速度和更高的测量精度,从而带来更好的质量。Muenstermann先生给出了有一个对于光学3D扫描仪的有趣且全面的总体情况介绍。据他总结,基于DMD的设计具有很明显的优势,这是由于其高亮度、精确的线性以及能够使用不同的投射色彩的灵活度,。此外,来自Ajile Light Industries公司的 Jeremy Gribben提出了一个有意思的理念——基于DMD的投影仪不仅投射图像,也捕捉图像。这个方法实现了亚像素精度,并且提升了总体深度测量的准确度。

 

光谱分析解决方案

光谱分析是一项非常适合于DLP技术的应用。这个与光谱分析和高光谱成像有关的会议包含5篇论文,其中2篇来自于西北大学的Elad Harel博士和肯塔基大学的Daniel Lau两位受邀演讲人。Elad Harel博士介绍了如何使用高速DMD代替昂贵的阵列探测器,同时通过几个数量级来加快采样。Daniel Lau博士已经开发出一项有趣的技术;在这项技术中,他利用一个DMD来搜集光谱丰富的场景以及详细的空间结构。这个方法提升了经压缩测量值的重建质量,特别是在图像边缘等重建工作难以完成的地方更是如此。

  

生物医药成像

以生物医药成像为关注点的会议一直是广受欢迎的会议之一,这次也不例外。从生物分子的微打印,到借助更少的光褪色来提升高分辨率生物成像,其中包含了很多种不同的创新型应用。除了在DMD会议上展示的5篇论文外,我们发现还有十几篇论文讨论的都是DMD在生物医药应用中的使用。其他特定的主题包括通过散射介质成像、光学断层扫描,以及眼科成像。

  

我们期待着明年与大家在2018年的美西光电展上再次见面。如果您正在使用DLP技术,那么请尽管给DMD会议提交论文,分享您的工作经验。如需了解与DLP技术和所支持应用有关的更多信息,敬请访问ti.com.cn/dlp

 

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/enlightened/archive/2017/03/23/emerging-industrial-innovations-using-dmds 

更多 TI 资源: 

               

Anonymous