• 2015-6-25

    支持蓝牙连接的低能耗可穿戴医疗健康参考设计精选

    TI Designs 设计库为大家推出了许多参考设计的精选,包含 工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等 各类应用,每周都有更新。今天,咱们就先来看看“ 医疗健康参考设计 ”有什么好的推荐吧! 1. 支持 BLE 连接的光学心率监视器 该参考设计适用于全套光学心率监护仪腕表(无胸带!)终端设备,采用 TI 信号链、电源和连接组件。借助 TI 的 AFE4400 AFE,可以加速和简化基于手腕的 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备 特性 使用 AFE4400 通过手腕静脉测量脉搏 ...
    • 2015-5-4

    将想法付诸实施:TI的3D打印机技术!

    近年来, 3D打印技术 全面开花!好像隔两天你就会听到 3D打印 引领发展潮流的相关报道。最近,我读到一篇有关第一台太空3D打印机的报道。NASA希望 3D打印 将在某一天随时随地为打印备用零件提供资源,并且在我们打算在另外的星球上定居时能够创造出很多所需的材料。3D打印将会使得一个与世隔绝的工作站或前沿哨所能够合理地使用有限资源,而不是针对可能出现的最差情况预先做好准备。这个灵活性是推动 3D打印 的一个关键思路。 今天,我想给大家介绍下,TI是如何很好地融入这场3D打印技术革命的。我们将采用什么更合适的方法来适应3D打印技术革命,而不是生产我们自己的3D打印机呢?最终的答案就是一款 3D打印机控制器参考设计 ,此设计基于采用大范围TI器件阵列的LaunchPad + BoosterPack配置...
    • 2015-4-1

    申请经典参考设计套件,参与抽奖活动

    TI Designs 自推出后,受市场广泛青睐, 帮助工程师完成系统设计,并加速产品上市。为此,我们基于不同工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业计算应用,为您精选了最热、最新、最经典的参考设计,并提供套件样片快速申请和快速TI store购买服务。 - 荟萃各应用特色参考设计 - 特快物流服务保障 - 一键样片申请/TI store购买 - 参与抽奖,获得炫酷好礼 立即登录活动页面,下载 并申请经典参考设计套件 活动参与对象条件 : 德州仪器 myTI注册会员(限中国地区),每一个 myTI 注册会员仅能获得一次获奖机会。 在 本页面 http://www.ti.com...
    • 2015-3-31

    立即参加第七期精选参考设计套装活动

    我们很骄傲,在过去的一年里, TI designs 给很多设计师带来创意灵感,为很多成功问世项目奠定基础。新的一年,我们将继续大力推广参考设计套装申请活动,这一期,我们除了带来了五款最热、最经典的 工厂自动化 类参考设计外,还特别准备了扬眉吐气酷炫音响,在抽奖环节中等待你的到来! 立即访问第七期官方网站,下载并申请套件 单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,经 EMC/EMI 测试 描述 设计文档下载 相关器件套装申请 此 TI 认证设计使用 DAC8760 和 ISO7641 实现了隔离式单通道工业电压与电流输出模块。这种电路采用通过数字方式控制的电压或电流输出...
    • 2015-3-4

    适用于电网保护的4 通道 RTD 输入模拟前端参考设计

    用于 4 通道 RTD 输入的模拟前端参考设计 立即阅读TI智能电源与电网解决方案 电力系统中,温度是需要监控的最重要参数之一。例如,作为电力系统的昂贵且关键组件,大量的变压器已经被部署在传输和配电电网中。由于维修和替换时较长的交付周期,基于温度的保护可以通过识别工作条件来限制对故障变压器造成的损坏。连同智能电网迁移一起,行业需要准确、可重复并且可靠的温度测量,这对电网基础设施的成本、质量、效率和安全会有重大影响。 根据所采用的传感器类型,诸如热敏电阻、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD),可以有几种不同的温度测量方法。这个设计的中心是使用RTD,一种电阻随温度变化的感测元件,来测量温度。在RTD中,电阻与温度之间的关系是高度可预计的,从而可以在宽范围内实现准确且可重复的温度测量...
    • 2015-3-4

    低功耗蓝牙无线连接设计,So easy!

    TI为任何应用提供跨越所有主要标准和技术的无线连接解决方案,其中丰富、经实践检验的完美蓝牙参考设计方案可以帮助轻松用于设计,实现超低功耗、最佳性能。这 里我们整理了 几个实际应用案例和一套最受关注的蓝牙参考设计方案 ,让您实现低功耗蓝牙设计,so easy!
    • 2015-2-25

    TI 2014四季度最热参考设计

    TI 2014 四季度 最 参考设计 小编为您整合 2014 四季度 最受欢迎 参考设计,涵盖 工业 、 通讯 、 医疗 等广泛应用的设计。 还等什么,立即下载吧! TI Designs 参考设计库 提供完整的设计方案,由资深工程师团队精心创建。在这里,您能找到包括原理图、物料清单、设计文件及测试报告的全面设计方案。登陆 TI Designs ,找寻更多适合您的参考设计!简单设计,从 TI 起步。 ...
    • 2015-2-25

    参考设计库微信账号新春好礼相送

    参考设计库微信账号新春好礼相送 微信扫一扫,好礼马上来! 过去的一年 TI design 自推出以来,深受市场青睐。 德州仪器参考设计库 的微信账号更成了很多朋友生活中 必不可少的一部分。在这里,你可以了解最新最热的参考设计动态,助您迅速投身于系统设计并加快产品上市步伐。TI DESIGN 参考设计库由专家坐镇,内容涉及物联网、工业、汽车、医疗等广泛领域,让您轻松查看原理图或者方框图、物料清单、设计文件以及测试报告等。 即日起至2015年5月29日,凡各路英雄豪杰,邀请好友加微信,并微信回复“邀好友+好友微信号”,在核查后,自动加入新年好彩头抽奖活动。为增加获奖概率,我们这次特别准备了大量奖品,等待您的领取。 如果你还没有加,你OUT啦...
    • 2014-11-17

    【医疗应用上的MSP430参考设计】

    设计名称 描述 设计资源 TI 器件 最后更新时间 超低功耗血压和心率监视器 This reference design is a demonstration for detecting blood pressure and heart rate. It works in low-power mode (LPM3) and only displays the date and time in most time. User can measure blood pressure by pressing 'measure' button and also...
    • 2014-9-17

    【通讯设备参考设计精选—第2期】移动电话银行卡读卡器

    此解决方案基于 MSP430G2432 微控制器实现了用于智能手机的磁卡读取器。读取器专用于读取基于 ISO7811 的银行卡并将卡的信息(如卡 ID 和有效期数据等)发送回至移动主机。