• 2018-11-1

    升级版工具帮助电源设计师加速产品上市

    假如你是一名工程师,正加紧为工厂的自动化机器人设计一款电源;亦或是你正在为汽车制动系统、或遥控玩具飞机或智能手机设计电源。 在此过程中,你需要做很多决定。你需要一个用于DC/DC转换的开关稳压器,但有超过1,000种产品可供选择。根据选择的集成电路和周围元件,你需要在效率、占用空间和总成本之间进行权衡。在设计方面也有严格的性能和尺寸要求。你的团队中可能没有电源设计专家或布局专家,这让你感到压力重重。 但是不要担心,这里就有你需要的解决方案。WEBENCH® Power Design...
    • 2018-8-2

    全新的 电源设计器将更加易于使用

    作者:德州仪器Kaitlin Kirasich TI致力于不断改善在线设计体验。为了履行这一承诺,我们诚邀世界各地的早期用户和工程师来体验我们的首款未来HTML5应用 — 全新的 WEBENCH® 电源设计器(Beta版) 。本文介绍了WEBENCH® 电源设计器的最新增强功能,这些功能能够帮助您更轻松快速地做出电源设计决策。 输入参数表 您首先看到的是经过我们重新设计的输入参数表,如图1所示。您可以利用该表快速查找您所需的TI设备,也可以通过基本输入参数来...
    • 2017-1-22

    电感式传感: WEBENCH 让接近开关应用易如反掌

    当客户使用 LDC0851 等电感式传感设备设计接近开关应用时,他们经常向我咨询如何设计出适合特定感应距离的线圈。今天,我要向大家介绍如何利用TI的新型WEBENCH®工具来进行这些计算,并绘制线圈布局计算机辅助设计(CAD)图,然后通过三个简单的步骤来构建和测试接近应用的原型。 我将使用此前 博客 中的打开/关闭盖子应用的示例。下方的简图可供参考。 图 1 :采用 LDC0851 感测盖子开 / 关 要访问WEBENCH工具,请转到 LDC0851产品页面 ,然后导航到右侧的开/关感应工具,如图2所示。或者,只需在浏览器中输入 www.ti.com/ldc0851webench 。 图 2 :用于接近开关应用的电感式传感 WEBENCH...
    • 2017-1-13

    如何使用LDC跑道电感设计器

    在我之前的文章中,我介绍了LDC计算器工具,您可以点击 此处 下载。该工具可用于计算电感传感应用的一系列有用参数。 LDC设备通过电感器感应导电对象的运动。在TI,我们常通过在印刷电路板(PCB)上布置螺旋迹线形成感应电感器。 WEBENCH® Coil Designer 是款非常有用的在线工具,能够帮助您设计传感器电感器,并生成布局。 跑道电感器设计工具是LDC工具电子表格中的又一有用设计器。虽然跑道电感器只能计算传感器参数,而无法生成布局,但其操作很快。只需在LDC计算器工具的“内容”选项卡上单击“跑道电感设计器”,或单击“跑道_电感_设计器”选项卡,如图1所示。您就会看到如图2所示的选项卡界面。...
    • 2016-11-25

    如何简化高压电源设计

    无论您是设计AC / DC适配器还是设计用于工业应用的高压板载电源,高压电源都是无处不在的。在为负载点(POL)转换器供电之前,您通常希望将高压输入电压降至较低的中间电压。这些前端电源的设计从其所具有的要求中提出了独特挑战。本文旨在让您了解高压电源设计的基本结构,以及设计工具如何简化这些应用的设计。在为AC / DC或高压DC / DC应用设计时,您需了解三个主要内容。 1. 了解您的系统要求。 大多数人知道自己的终端设备的用武之地,以及是否需要通用电压范围(85V至265V)或区域特定电压,如美国(120V);日本(100V);英国(230V)或中国(220V)。此外,您的设计是针对充电器型应用还是板载电源设计呢?您的设计是针对需要紧凑输出电压调节的电源设计吗?您有什么类型的隔离要求...
    • 2016-11-25

    电源设计需要强大的工具

    您的老板只是要求您创建一个电压调节器设计为最新的电路板供电。您是否拥有创建设计所需的所有工具? 大脑?√ 书?√ 咖啡?√ 工具?这个。。。好像。。。 您可能了解您必须采取的步骤。当然,您可使用谷歌搜索书中未讲解的内容,或者您可能已经忘记了电源设计(或面对它,也许不知道)的内容。您可能有一个工具来创建您的电路原理图;您有一个计算器或计算机来计算方程。您甚至可以有一个SPICE模拟器,以深入了解瞬态行为。 好吧,现在您心情很沮丧 ...对吗?看似有成堆的工作要解决、需要解决众多难题及审核令人头痛的众多数据、密集模拟模型搜索和CAD工具更新,以确保它兼容性所有产品,但它却不是。 除了与工具相关的难题,还有典型的电源设计挑战...
    • 2016-3-15

    使硬件工程师的设计生活更加轻松、惬意的完整时钟树解决方案

    你在解决系统计时问题时,是不是需要使用分立式晶振和振荡器呢?对于大多数硬件设计师来说,这看起来的确是一个显而易见的方法,又有谁会到互联网上费时费力地搜寻那些包括时钟发生器IC和缓冲器/分布器件的经优化时钟树解决方案呢。虽然节省时间,但是这个使用分立式晶振和振荡器的方法经常会导致物料清单 (BOM) 成本的增加,并且会降低整个系统的性能。WEBENCH® Clock Architect(时钟架构师)是业内首款时钟和定时工具;这个工具建议用户使用一个包含TI广泛计时产品库中器件的系统时钟树解决方案。这个已获专利的多部分推荐算法—这款工具的精髓所在—为那些寻找高性能、灵活计时解决方案的设计师们提供快速解决方案,以及顺畅的使用体验。 除了推荐经优化的时钟树解决方案...
    • 2016-1-14

    具有比较特性的全新 WEBENCH 交互式产品文件夹

    有一款全新的WEBENCH设计面板,它在支持WEBENCH的电压稳压器产品文件夹内为你提供整个WEBENCH设计的完全预览。这款最新设计的面板使你能够通过鼠标点击与WEBENCH设计实现动态交互,并且定制WEBENCH设计。在发布电源设计工具 (Power Designer) 完全版本之前,通过重新计算和优化,为你创建了一个定制设计的方法。这个面板(图1)有一个弹出窗口,其中显示了电路计算器,以及WEBENCH电源设计工具所提供的某些功能的即时显示(图2)。 图1:交互式产品文件夹面板 这个全新面板可以帮助你快速做出与设计有关的决定,使之满足于你的技术规格要求,从而缩短设计与部件研究方面的时间。借助这款最新面板,你可以在数秒钟内创建满足你要求的设计,并在同样的限制条件下,将其与一款相类似的设计进行比较...
    • 2016-1-14

    用 WEBENCH WebTHERM PCB 编辑器定制散热仿真

    WebTHERM™ 软件 已经在2001年用于WEBENCH®电源设计。它从一款针对有限数量组件的单层仿真器发展为一个支持超过550款设计的软件,其中包括多达6层的电路板。 在最开始,这款工具具有固定的电路板大小和形状,这些参数通常由已知的良好电源评估板布局布线决定。不过,TI WEBENCH团队的成员认识到,很多用户希望看到与特定电路板设计限制有关的热数据。正因如此,你现在可以使用全新的WEBENCH WebTHERM印刷电路板 (PCB) 散热编辑器和仿真器来创建和测试针对特定设计的散热结果。这一特性使你能够深入研究布局布线比较设计中的散热结果,从而在一开始就作出正确选择,以加快上市时间。 对于一款指定的WEBENCH电源设计,设计工作通常是从集成电路 (IC...
    • 2016-1-14

    通过 WEBENCH 接口设计工具使IBIS-AMI通道仿真易如反掌

    作者:Guilherme Borba 对信号完整性工程师而言,高速串行链路仿真是功能强大的工具。这些仿真可让设计人员大致了解系统性能预测,使他们在将设计交付耗资巨大的电路板生产之前更容易做出正确决定以达到设计目标。 TI的 WEBENCH®接口设计工具 可为串行链路仿真提供简单却功能强大的环境。这款基于Web的免费工具可作为快速且方便使用的高速通道分析仿真工具 —— 对传统上由已获授权的电子设计自动化(EDA)软件工具进行的分析(更严格更耗时)是一种补充。您可在 这篇博客文章 里读到更多关于WEBENCH接口设计工具的内容。 这一切听起来很棒,但该工具能给您带来可靠的结果吗?为了回答这个问题,笔者去了实验室,并进行了一些测量...