• 2015-12-25

    WEBENCH® 电源设计工具中的占空比计算

    开关稳压器的占空比经常被认为只与输入和输出电压成比例。但是,当我们仔细查看计算结果时,我们会发现,这个值也反映出了电路损耗。选择会带来更多损耗的组件,比如说具有较高DCR的电感器,会导致占空比增加(对于一个降压转换器是如此),有可能导致其它组件的额外效率损失。当使用TI的 WEBENCH® 电源设计工具 来创建一个电源时,此模型的计算结果并不依靠基本理想方程式,而是使用详细的计算结果,为你显示组件损耗与占空比小幅变化之间的交互作用。为了对这一点有一个深入的了解,我们来看一看图1中所示的一个降压转换器示例。 图 1. 异步降压转换器 在一个降压转换器中,占空比D被定义为D = Ton/Ts 在这里Ts = 1/开关频率 Ton = 开关接通时间 ...
    • 2015-12-25

    用SIMPLE SWITCHER® 产品和全新的WEBENCH® 工具供电

    让我们先从一个假设开始: 你叫Floyd。你是一名数字设计师。你的整个职业生涯都在从事FPGA编程。在大学时,你参加了入门模拟课程,不过你喜爱数字系统,并且尽可能地参加了与之有关的每一门课程,获得了电子工程学士学位。 不论怎样,你希望工作具有挑战性,并且最近开始在一家较小的公司内工作,这家公司没有专职的电源管理大师级人物。当然,你已经看过电源电路原理图,并且知道基本拓扑,不过你还从未负责过电源设计工作。在这个背景下,你的老板要你在周末之前提交你的第一份完整设计电路原理图。看起来你似乎迎来了想要的挑战。。。 带着些许慌乱,你问了问坐在你隔断旁边的同事,有什么推荐的电源管理器件。他什么都没说,只是指了指挂在他墙上的海报。。。这是一幅产品选型图,顶部有一个熟悉的名字“SIMPLE...
    • 2015-12-25

    让WEBENCH告诉你:设计电源时,我下一步该怎么办?

    这是设计工程师在数个场合问到的问题。其中一个场合就是在设计电源时。很多时候,电源设计都有些事后诸葛亮的味道。你也许已经首先设计了电路板的其它部分,认为电源开发不需要花费很多的时间。毕竟,有数款在线工具能够帮助你完成这个任务。某些工具根据你的技术规格,用理想组件来设计电源应用;某些工具让你在 SPICE 中仿真这个电路,以查看性能;某些工具甚至让你进行上述这两项工作。不过,当图纸上的某些内容与你想要实现的功能很接近时,你该怎么办呢? 接下来该怎么办呢? 在线工具很不错,并且在近几年得到了长足的发展。然而,没有什么能够替代实际的原型设计和实验室测试。直到一年前,你用在线工具能够做的只是电源的理论应用。然而,电源设计的最关键部分—电路板布局布线—并没有得以解决。此外,虽然你拥有最好的纸面设计...
    • 2015-12-25

    用PMBus™ 来控制你的功率器件

    对于服务器、以太网交换机、基站、以及等云端基础设施终端设备内电源的功率密度的要求越来越高。为了应对这一要求,将集成MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)DC/DC转换器用于高电流POL(负载点)电源轨的已经成为主流。而在此之前,一直将具有外部MOSFET的PWM(脉宽调制)控制器用于电源轨。此外,高性能处理器和那些与FPGA相类似的器件在自适应电压缩放方面的需求(根据处理器运行配置文件对Vout进行按需即时调节,以优化功率损耗)也变得越来越重要。而且,电源设计人员越来越注意不使用外部组件,并且更加关注可靠性的提升,以及对于故障的防范。 目前,TI提供 TPS544C20 和 TPS544B20 电源转换器;这两款转换器将上述这两个非常不错的想法组合在了一起。另一方面,它们已经集成了电流承载能力高达30A和20A的MOSFET...
    • 2015-12-25

    在WEBENCH® 电源设计工具中创建一个Fly-Buck™ 转换器

    设计一个隔离式电源解决方案会十分复杂;你需要定制的变压器、不同类型的反馈网络来实现合适的电路稳压,以及用于实现稳定性的某些类补偿。不过,对于特定应用来说,有一个解决方案能够提供所需的同样隔离式偏置电源,而又避免了这么高的设计复杂度:它就是Fly-Buck™ 转换器。 对于那些不熟悉这个拓扑的人来说,Fly-Buck转换器是用一个同步降压稳压器和耦合电感器绕组创建了隔离式输出(图1)。与更加传统的隔离式电源拓扑相比,这些设计提供了数个优势。由于隔离式输出与初级侧输出电压密切相关,所以不需要光耦合器或辅助绕组;此外,你可以使用一个更小的变压器,其原因在于初级与次级匝数比具有更好的匹配性。使用这个方法可以获得一个成本更低且占板面积更小的隔离式电源设计。它还使得稳定且精确地隔离式电源设计变得更加简单...
    • 2015-12-14

    全新经改进的滤波器设计工具

    作者Bonnie C.Baker,德州仪器 (TI) WEBENCH® 设计中心,高级应用工程师 滤波器设计工具一直是WEBENCH® 设计软件系列的一个优秀可靠成员,不过现在来看,用优秀来形容这个软件还远远不够。。。它的性能被进一步提升,使用起来比之前任何时候都要简单。 首先,在WEBENCH® Filter Designer 登录页 内,你可以轻松进入滤波器设计工具软件。图1显示的是你的第一个滤波器设计工具视图:滤波器设计工具需求页面。 图 1. 这是滤波器设计工具需求页面,你可以在这里立即输入你的滤波器设计参数。 这个滤波器设计工具需求页面显示了针对滤波器选型的全新小巧、紧凑视图。在最一开始,你沿着顶部选择基本滤波器响应...
    • 2014-5-26

    将220V/50Hz的AC电源转换为12V的可供逻辑电路使用的电源芯片设计

    [ 方案介绍] 对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V的电源,这时我们就需要一个电源电路将我们所能得到的220V的交流电转化为我们实验室中所需要的12V的直流电。本次设计就是针对这种实际应用而进行的。 [方案设计 ] 第一步,在TI官网上打开TI WEBENCH,选择输入电压输出电压,交流直流,输入设计参数,本案例选择输入电压最小为190V,最大为240V,输出电压12V,电流为0.03A,参数选择截图如下图1所示: 此时我们选择成本较低,效率较高的芯片 UCC28710 。 选择芯片方案后会展示出出来 一些工作图表曲线,可以根据自己的工作需要选择各种图表曲线来获取想得到的信息 这里还有一些关于工作点的修改等的设计...
    • 2014-5-22

    基于LM3429的LED 36V 0.7A驱动电路

    【方案介绍】 市场上的LED背光显示器故障高发的原因是LED的背光驱动电路,为此本LED显示屏的背光电路方案,采用 LM3429 ,虽然成本有点高,但效率达到93%,使电路更为可靠,适应于工作环境比较差的地方使用。本方案输入为DC10V-15V,输出为36V 0.7A,工作温度为30度。 【方案设计】 (1)点击开启设计 (2)进入TI设计工具后点击下图LED (3)点后可出现下图的设计界面,并填上相应设计参数。 在选择LED栏的地方选择LED零件,在此方案选择XPGWHT-L1-0000-00H51。 点击配置灯串,串联数填12,并联数填2,在配置电源栏选择DC,输入最小电压为10V,最大电压为15V,环境温度为30度...
    • 2014-5-21

    DC 12V 2A24W电源设计

    【方案介绍】本方案主要适用于直流DC转DC大功率电源需求范围,方案采用TI提供的WEBENCH软件自动生成,具有低成本,高质量,高可靠性的优点;该方案输入输出为:DC-DC。设置输入电压值范围:18V-24,输出为:12V输出电流IO:2A ,工作环境的温度:30° 1:【方案设计】 在TI提供的WEBENCH软件中直接填写自己所需要设计产品的各个参数,包括输入电压范围,输出电压电流范围,以及使用地方的环境温度等填写上,然后点击开始设计 计算软件在经过一定时间的筛先后会给我们罗列出以下可以满足我们该设计的需求的产品 在这上面可以看到左边是一个优化工具,中间是我所需要的设计参数与功能特色,右边是筛选结果, 这是最左边的一个高阶图形,将鼠标放在高阶图形里可以看到各IC所对应的参数...
    • 2014-5-20

    +3.3V 10A的MCU供电电路

    【方案介绍】 本方案为MCU供电电路,输入电压为DC4.5V-5.5V,输出电压为3.3V,输出电流为10A,方案元件数少,成本低,带引脚开关功能,可有效的控制侍机能率。 【方案设计】 (1)点击开启设计 (2)输入设计参数,(按本方案要求输入参数如下)并点击SOLUTIONS。 (3)工具开始设计,筛选适合的方案供选择。 工具给出26种IC供选择, (根据自己所需要设计的要求考虑软件帮你提供的各种方案,如BOM(物料清单)的设计成本,覆盖面积,电源转换效率,开关频率,输出纹波的Vpp,以及原理图观察电路的复杂程度等条件进行选择适合你的那款芯片设计。) 用优化工具可以看到,成本最低为2.92元,效可达到96%,面积仅399。最为合适...