Anonymous
  • 阻抗跟踪技术的优势:自己对电池充放电的认识:

    在轻载和空载情况下采用电压监测法,测量准确;在带载情况下,采用库伦计数的电量监测,提供准确的监测;实时监测阻抗。

    自己对电池容量监测和电池充放电的认识:

       我认为对电池容量的监测实际上是一个复杂的数学建模过程:1.实时监测电池电压,计算正确的电池充放电电压函数曲线;2:、对电池的库仑计数;3.电池的内阻的实时监测。

       电池本身有一个过充和过放的限值,在容量监测和使用过程中要设定这两个的限值才能充分的保护好电池!

  • 传统电池电量监测的缺陷分析:

    1.电压测量法:用电池电压表示电池容量,这种测量方法得的结果是电池容量会波动,当大电流用电时,电池电压会跌落,当空载或轻载时,电压会上升,也就是电池容量会出现一个波动的情况,不准确。同时电池由于内阻的存在,在不同的负载电流下会出现电压值的差异。

    2.库伦计数的电池容量监测:要一直监测电池的充放电库仑计数,要不断判断电池的充放电容量、电流等,软硬件都比较麻烦,同时电池由于内阻的存在,内部本身会存在消耗。

  • 通过本文的学习,了解了:1.电池电量监测的基础知识,如电池容量的表示方法,和电池容量相关的各项参数,电池的化学组成等;2.传统的电池容量检测方法,如电池包册电量监测,系统侧阻抗跟踪电量监测,电池测量误差的上下限设定,电池阻抗,测量误差等;3.基于电压的电池监测;4.阻抗跟踪技术等。

  • 最初了解测试电池电量,是看修汽车电瓶时测试的表,里面有放电装置,通过大电流放电时,来测试电量多少。但这种测试的方法有很大的缺陷:1.采用大电流放电形式,所以浪费很多电量。2.无法检查电池容量高低。3.测试误差很大。

    通过TI的电池电量监测的培训,我学到了很多,如我们可以通过0.1C的小电流放电,通过有长期的参数测试对比,兼顾开路电压,负载电压,温度,容量,剩余电量等变数,多方面计算,得到较为精确的电量数值。

  • 随着便携式设备的不断增长,电池应用也越来越多。智能手机、平板、蓝牙耳机等都需要电池来供电。尤其智能手机的电池只能够维持1天使用,电池管理的效果就直接牵涉到智能手机用户的体验度。《TI 电池电量监测基础知识培训 》结合了视频教学,很好的阐述了电池电量的相关知识,从电池化学成分开始讲起、到传统的电池电量监测方法以及阻抗跟踪技术及其优势。

    从书中学习了电池的相关术语,电池化学容量Qmax、可用容量 Quse、电池电阻、电荷状态(SOC)、电池剩余容量(RM)。电池的内阻和温度、容量百分比以及电池的老化程度有关等等。

    第二章讲解了传统的电池电量监测方法 讲解了几种测量方法:传统的电池包侧电量监测计--电量监测的芯片一般来讲是放在电池包里面(例举了采用TI的BQ27541、BQ27545等实现检测的框图);系统侧阻抗跟踪电量监测计---把电量监测计放在设备的主板一侧(例举了采用TI的BQ27510、BQ27520等实现检测的框图)。

    第三章讲解了基于电压的电量监测计优缺点。优点:无需完全放电就能进行学习、自放电无需矫正、在小负载电流条件下非常准确;缺点:由于内部电池阻抗的原因,准确度欠佳、阻抗、温度、老化状态和电池的容量百分比之间是存在一个函数关系。接着讲解基于库伦计数的电量监测。

    第四章讲解了阻抗跟踪技术的优势,阻抗跟踪技术整合了基于电压和基于电流之监测方法的优势,通过实时阻抗测量,采用开路电压和阻抗信息来计算给定平均负载条件下的剩余运行时间。

    第五章电量监测做了一个总结,讲解了设计时需要关注的问题

    谢谢TI的工程师和电源网的编辑提供了这么好的学习资料。