各位老师好,
我最近采用TUSB8041 做了一个USB3.0的hub, 一共采用四片8041, 分出来12个USB口,在测试的时候发现,最多只能识别3.0的设备6个,再增加的话系统能够识别,但是无法使用,通过观察总线上,set_configuration 的值为0, 而且不单单是影响hub,而是影响了整个 root hub,也就是我在同一个root hub下的其他端口接入新设备都无法使用。
以上问题,并没有发生在usb2.0设备上!
困扰了很久,还请大家不吝赐教!
在此先谢过了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位老师好,
我最近采用TUSB8041 做了一个USB3.0的hub, 一共采用四片8041, 分出来12个USB口,在测试的时候发现,最多只能识别3.0的设备6个,再增加的话系统能够识别,但是无法使用,通过观察总线上,set_configuration 的值为0, 而且不单单是影响hub,而是影响了整个 root hub,也就是我在同一个root hub下的其他端口接入新设备都无法使用。
以上问题,并没有发生在usb2.0设备上!
困扰了很久,还请大家不吝赐教!
在此先谢过了。