This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

驱动buffer型号的选取

Other Parts Discussed in Thread: OPA3693, OPA2810

请教一下各位同仁,我需要一个输入高阻,输出50欧姆的驱动buffer,目的是把我的信号送到频谱仪上去,但是我的信号没有驱动能力,所以需要加一个buffer,不知道加哪种型号,请指教,多谢了!

  • 这个要求, 可能驱动门 74HCT245 等已经提供不了了, 你可以考虑 422, 485 等通讯驱动电路。
    另外, 你的信号频率也需要兼顾一下
  • 我的频率比较低,大概30MHz以内,你说的型号能具体一些吗?谢谢
  • 我的信号是模拟信号,其实就是RX链路上VGA的输出端
  • 我们有专门用于视频应用的amplifier, 根据您的描述,您可以参考OPA3693,是一款固定增益的视频buffer:
    www.ti.com/.../opa3693.pdf
  • 亲;OPA2810比较适合你的应用。

    OPA2810是一个双通道、FET 输入、电压反馈运算放大器,具有极低的输入偏置电流。OPA2810 具有单位增益稳定性和 120MHz 的小信号单位增益带宽,并以非常低的静态功耗提供出色的直流精度和动态交流性能。OPA2810 采用德州仪器 (TI) 专有的高速 SiGe BiCMOS 工艺制造,在类似的静态功耗级别下与同等的 FET 输入放大器相比,性能得到显著提高。OPA2810 具有 70MHz 的增益带宽积 (GBWP)、极高的压摆率 (180V/µs) 和极低的噪声 (5.7nV/√Hz),非常适合广泛的数据采集和信号处理 应用。在达到这些基准性能水平的同时,消耗的典型静态电流 (IQ) 为 3.65mA/通道。

    OPA2810 具有 4.75V 至 27V 的宽额定电源电压范围,并 具有 轨至轨输入和输出。OPA2810 器件的宽电源电压范围和出色的动态性能使其非常适合广泛的 应用,如宽带光电二极管跨导放大器、测试和测量前端缓冲器、有源滤波器、阻抗测量系统、功率分析仪以及通用的增益和电平位移级。OPA2810 放大器能够提供 50mA 的线性输出电流,因此适用于驱动光电组件和将 DAC 输出缓冲到重负载中。