This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV421应用

Other Parts Discussed in Thread: DRV421

一,现在我需要制定一个测量剩余电流的方案。为解决充电枪漏电流检测问题,需要检测的电流值如下:

1.交流分断值,直流分断值,反向直流分断值,突然出现15mA,30mA,60mA,100mA,200mA,5A,10A,20A交流漏电流; 
2.突然出现3mA,6mA,60mA,300mA直流漏电流,自检功能。

二,我做漏电检测。我想使用下图中的方法。基于磁通门的原理,当产生图中初级导体的漏电流时,感应线圈将信号传输到芯片,并且Vout输出高电平。水平。这种输出可以有两种方式:第一种是漏电流,Vout输出固定的高电平; 第二个是Vout的输出电平与漏电流的大小成线性关系。

 

三,从参数指标,加工和固定等方面来看,我可以使用DRV421吗?

  • 嗯, DRV421 是闭环电流传感器。 感觉是个比较合适的应用。不过工作参数范围和条件还需要详细评估一下
  • 您好,
    突然出现的电流值,应该有个频率参数,持续时间参数。
    DRV421可以用于闭环直流和交流电流测量,其测量范围与补偿线圈的匝数、shunt电阻、H桥峰值电流有关,需要根据测量范围确定相关参数,带宽、测量范围等也影响磁芯的设计,而磁芯与线圈匝数等都决定了传感器体积大小,且安装的时候需避免周围有铁磁材料影响其工作性能,所以要从原理和结构多方面考虑。
  • 我按照ti的官方技术资料做出样品来了,就是零点不稳定,受地磁干扰太大。