This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3118静态温度,及多颗芯片主从设置等问题

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

大家好,

我们的新板子用了三颗3118芯片做了三分频功放,三颗分别负责高中低音,输入电源适配器是19V6.75A,前级5532做了电分,分别进三颗3118,低音4欧60W,中音+高音20W×2,原理图完全按照官方图纸做的,所以现在板子问题想请教一下:

1,静态温度很高,机箱内能达到70度以上,机箱密封,有铝背板散热,这个静态温升应该是我们的layout问题吧,附图参考。

2,目前三颗芯片全部做主模式,未作主从设置,AM频率为1.2mHz,不知温度是否受此影响。

3,功放增益设置都是最小增益了,输出LC我们吧10UH换成22UH之后电感的温度降了很多,但是0.68UF未做更换,是否需要更换呢?·

付图纸参考

  • tpa3118 是高效 D 类功放. 这类功放的特性是静态下的功耗比较低, 电能效率比较高.
    你的问题看样就在静态条件下. 从手册看, 19V 电源下单芯片电源消耗应该在 30mA 以内, 如果很大
    电路上一定有问题, 要把静态功耗降下来, 再检查检查吧.
  • 静态功耗不知道和am引脚的频率设置有没有关系,现在好像只能用排除法来测试了
  • 1. 确认下您是否有做功率限制设置,可以参考datasheet 7.3.4 PLIMIT Operation。
    2. 从layouts上来考虑的话,确认下TPA3118D2散热焊盘是否有接GND,layout请参考datasheet 10 Layout。
    3. 您有提到您将10uH电感改为22uH后,温度下降了,由于您的负载较大,在这边建议您确认下是否在10uH情况下,电感饱和。