我们有一个工业传感器需求,需要将1.6M@60fps或2M@60pfs Sensor RAW传输 10~15米,现场伴随有1~2Hz的60V 600A供电电缆。
有关选型疑问:
1、 DS90UB953/4传输1080P60到15米,线缆 采用100Ω 差分 STP 电缆 和 50Ω 单端同轴地传输性能哪个更好?在我们行业应用中很少有达到防护等级的同轴连接器。
2、Sensor的工作模式(分辨率、帧率、位宽)根据工况而发生变化。这种应用下,953端是否需要放置一MCU来动态配置DS90UB953?
3、953是否可以在低分辨率下支持高帧率,比如0.4M分辨率下120fps。
4、是否能支持特定的分辨比,比如1100X1200这种自定义分辨率。
5、工状状态间隙下,Sensor会进入低功耗或待机状态,MIPI会无输入,恢复工作后,DS90UB953是否需要重新配置寄存器?
6、配置是否是使用 “www.ti.com.cn/.../alp” APL工具生成配置寄存器列表
7、是否有DSN原理图文件提供?
8、 DS90UB935/6是否已经量产?