This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TXS类型电平转换的一点问题

TXS类型的电平转换芯片是自动判定方向的,采用一个N channel pass_gate transistor 进行电平转换,主要电路就是A,B两个端口分别连接至N channel pass_gate transistor的源极和漏极,栅极直接加了一个偏置电压。参考 《A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators》。该文章中说任一端口输入低电平,则N channel transistor 导通。我想问的是,如果输入端口是N channel pass-gate transistor 的源极,还能理解。如果输入端口是漏极,N channel transistor 怎么做到导通的?

抱歉不能上传图片,可能不一定描述清楚,麻烦参考《A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators》

  • 您好,
    N channel transistor采用对称设计就可以S和D对调使用,这里的N channel transistor应该采用的是对称设计。
    早期的结型场效应管就是对称设计的,您可以根据它的结构来理解。