除了速率和封装不同DS90LV004和DS90LV804的区别是什么?

DS90LV004DS90LV804除了通信速度不同其它的区别是什么?

以下是官网上的介绍:

DS90LV004    具有预强制功能的 4 通道 LVDS 缓冲器/中继器

DS90LV804    4 通道 800 Mbps LVDS 缓冲器/中继器

多了一个“预强制功能”请问这个预强制功能是什么意思?

如果说这两款芯片是LVDS信号接收的buffer芯片,那么与之对应信号增加发送芯片是什么?

我有一个手持终端显示设备,线缆长度有7米,液晶屏的分辨率是1024*768,如果我想抗干扰能力更强,除了在接收端加buffer,还有什么芯片可以加?

  • 您好,您这里提到的“预强制”功能就是预加重,pre-emphasis的意思,也就是说LV004 有对信号进行预加重的均衡处理功能,目的是能够补偿信号在长距离的传输媒介中发生的损耗,以及对信号jitter的处理。 

    而LV804没有这个功能,只是一款LVDS buffer 的功能,内部没有集成pre-emphasis模块。 

    所以如果应用是传输距离比较长的话,在LVDS 的driver和receiver之间需要加上均衡芯片,比如LV004.

    您可以在网上了解下,信号的预加重,去加重等概念。

  • 回复 Kailyn Chen:

    您好:

    相关的信息上周我己经查到了,确实是加重的意思,其实是翻译问题导至的误解。目前我选择了这款DS25BR440分别安装在工控机的LVDS信号的发送端和接收端。发送端开启了接收均衡和发送加重,接收端开启了均衡,发送不加重,接收端只接接在LVDS接口的屏幕上,这样设置合理吗?线缆长度约6米,屏幕分辨率是1024*768。用了这个加重,均衡,buffer的功能以后一般我这种使用大概可以传输多长的距离?另外这款芯片,我在中国地区购买的时候很多人说停产了,但是官 网上没有停产,年用量约在1万片左右。

  • 回复 user6002912:

    您好,通常均衡芯片是放在 driver 和receiver之间的。 关于传输距离的话,任何一种cable都会有对应的“ frequency VS Attenuation” 在某个传输距离下的曲线。 所以比如您现在的应用,能否传输6米,要参考cable的衰减曲线,看在某个频率下信号的衰减是多少,然后通过BR440进行补偿。 DS25BR440的datasheet中只给出了PCB trace的衰减情况。 您可以看下DS25BR110 , datasheet中给出了CAT5e的“data rate vs cable length"的曲线,可以参考下。
    另外,如果官网上没有标明停产的话,说明还在量产中。