This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TPS61194背光调试的问题

以下是背光调试的记录,原理图如下

1:上电后,背光的电压从20V慢慢降到12.5V左右,背光不亮;

2:把OUT1/2/3/4与地线断开,上电之后,背光电压保持为24V,但背光不亮;

3:开机之后,用导线把OUT1/2/3/4与地线连接,背光亮,电流达到220mA左右。

另外:LCD_PWM脚悬空,因为目前是调试电压阶段,软件未烧录。

  • 给PWM上拉3.3V后,有以下的测试结果:
    1:背光电压的输出会有变化,开机后,背光电压有变化,从26V渐渐下降到12.6V左右
    2:4/5/6引脚电平分别为:3.3V(使能端)/0V(悬空)/0V(原理图接地)
    3: 第2脚/LDO为:4.3V
  • Hi
    你的灯是怎么连接的,如果不是四串没有必要用这个芯片。
    如果用这款芯片,按照datasheet标准电路来调,输出带LED.( 如果是并在一起应该也行,最好是外加LED模拟测试)
    如果输出电压上去了“背光电压保持为24V,但背光不亮” 背光不应该不亮,所以建议外加LED模拟测试。
  • Hi Johnsin
    目前已经解决,但不知道原因,目前我们将ISET电阻更换为40K的电阻后,LED能点亮。但不是24K不是设置到最大电流了吗?为什么减小电流反而能点亮?