This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教:TPS40211 COM补偿计算,以及振铃、输出杂波的消除办法

Other Parts Discussed in Thread: TPS40211
我公司现采用TI的TPS40211做LED驱动,有如下几个问题想请教各们:
1、40211做LED驱动时COM补偿如何计算?
      DATASHEET有40210的计算方法,由于40211有没输出电压采样电阻R1,以及不会计算输出最大电阻ROUT,这个怎么计算呢?
      
2、MOS管SI7850   D极的振铃太大(如下图),12V升18V/45W输出,峰峰值达31V,振铃严重,与DATASHEET上显示的差距太大,如何解决?
      
3、输出纹波不到400mV,在设计范围,但是会有很多毛刺,峰峰值达1.12~1.5V(分析是由于振铃引起的),这会影响系统的电流检测以及EMC认证。如何解决?
说明下,电路参考EVM电路做的。

3312.TPS40211补偿和振铃问题.docx

  • Hi
    1,恒流设计,补偿计算和恒压是一样的。(按照datasheet)
    2. 确认一下你的肖特基选择,驱动脚上建议增加一个小电阻,频率设计也不要太高,可以考虑在肖特基上增加RC.
    3. 建议你确认一下输出电容的选择,以及layout.
    TI关于这款芯片提供了很多方案,找一个相近参数的方案,看一下测试结果和你差别,有些方案还提供了gerber都可以参考的。