AWR1642生成了3个.BIN文件
你好, 生成的三个BINfile是有关联的 1642内部三个核心,所以现在会有三个BIN file: BSS,MSS,DSS。 另外,编译时会将三个BINfile合并为1个,即是xxxx_lab.bin,一般体积也是三个BIN之和。 量产的ES2.0版本的1642,会将BSS固件固话到芯片内部,所以BIN file会变成2个,MSS+DSS。其余操作一致。
烧写时,只烧写合并后的这个即可。
谢谢