你好,我在AWR1243手册中看到了AWR1243EVM可以从SFLASH中引导BSS和MSS固件,不需要每次使用都从SPI通道中加载,请问从哪里可以找到具体步骤
您好!
我按照您说的步骤把固件下载到Sflash中了,显示下载成功了,但是SOP选择001上电后,启动mmWavestudio,发现右边输出状态栏有一个输出为arl.SOPControl(2), 这里是不是应该显示 arl.SOPControl(1) 呢?因为我的SOP选择的是1,
mmWavestudio启动后,Set按钮是蓝色的,SPI connect是灰色的,也就是说提示我需要先Set一下吗?我点击了Set按钮,然后串口连接的Connect(2)按钮又变蓝色了,我没有点击它,直接点击了SPI connect,等一会右边输出状态栏提示SPI 超时连接,这是怎么回事,如何查看BSS,MSS固件从FLASH中是否启动成功呢?
另外,您上面说的“直接把flash连接好",这个flash不是已经连接好了吗,还需要如何连接,
谢谢!
你好,我是先点击重置的SET按钮,然后点击串口连接的connect,显示连接设备信息,最后点击SPI connect,这样就可以了,仅仅是免去了下载固件的步骤,连接串口还是需要的
您好,当把SOP设置成001启动后,点击完set后,再点击connect,显示connection failed,点击SPI connect也是连接不上,请问您是下载的哪个固件,我下载的是
BSS(C:\ti\mmwave_studio_01_00_00_00\rf_eval_firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss_ES2.0.bin)与
MSS(C:\ti\mmwave_studio_01_00_00_00\rf_eval_firmware\masterss\xwr12xx_xwr14xx_masterss_ES2.0.bin)
非常感谢,我实验了只需要下载前面两个就可以正常运行了,不知道第三个固件的作用,再次感谢