This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TYPE-C全功能的解决方案以及应用(快充电12V+HDMI+USB)

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243, BQ25703A, PMP40154, TIDA-01620, BQ25713, TPS65987D

大家好!谁有关于TI的TYPE-C的全功能的解决方案的应用图

需要实现的功能如下:

1,通过TYPE-C端口转输入HDMI音视频,自动帧测,输入,以及正反插,转换芯片有现在成解决方案

2,通过TYPE-C实现在快充电3节电池组*3.7=11.1V 实现在快充,以及充电电源管理(提示:TPS65982+BQ25703A)

3,USB转输数据,以有安卓系统主控IC自带USB HOST端口

以上功能需要有能整合在一起的应用,并且是在同一个TYPE-C端口实现述三个功能

希望有这方面现成的应用的方案公司配合,我们硬件自行设计,将来购买IC,量大

  • 你可以参考以下参考设计:

    TIDA-01243: 支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计
    工具/软件文件夹: www.ti.com.cn/.../tida-01243.html
  • Hi
    没有整体方案,可以找一些类似方案进行整合: www.ti.com.cn/.../TIDA-01627
  • 您好,TI现在暂时没有相关的一体化参考设计,您可以针对我们现有的一些参考设计进行整合。请问您这个应用中的USB Type-C端口的data role和power role分别是怎么样的?

    如上面回帖推荐,这里有几个比较贴近您需求的参考设计:
    TIDA-01243:这个是针对笔记本USB Type-C接口的一个底座(扩展坞)参考设计,里面实现了一个面向笔记本电脑、支持USB alternate mode和大功率供电的USB type-c DRP,并提供一个UFP用于连接充电器。

    TIDA-01627:利用USB Type-C PD和bq25703A实现的电池充电方案。

    PMP40154:使用USB PD DRP实现的HDMI输出转接器方案,其中用到了Parade PS171作为转接芯片。

    TIDA-01620:USB-C转DisplayPort的转接线参考设计。这个参考设计将USB Type-C alternate mode支持的DisplayPort信号直接引出,可以在这个基础上添加别的视频转换芯片实现不同接口格式输出。
  • TI为什么服务这样差,能将IC生产出来,就是给不到应用图

    我对这个TYPE-C的实现60W快充电,USB 以及转HDMI的全功能的应用想破头都无法得到,不知找谁,我想不是我一个人关注这样的方案,这是利用TYPE-C实现对电池快充电 以及USB 以及HDMI最基本的解决方案,为什么应用图无法提供,请问你们的服务在哪,如何卖IC,能生产出来,就是不知如何样使用,为什么呀,我急需要呀,我司年产10万台微投,你们代理商,请问技术支持在哪呀。

    我好生气,看到这么好的充电IC以及电源管理IC,可是就是没有应用图提供。真脑火,我差不多要悬赏,谁能提供必有重赏。

  • 没有整体方案也罢,那你得有每个IC的外围应用图提供吧,我们也能整合,问题是只知道卖IC,就不知道告诉人家如何使用。多提供介绍如何使用比宣传大框架,更来得快。能把牛杀了,就是不懂如何样吃肉。如果我是TI老总,全把应用工程师费材给杀了。问到他们一点也不能回答问题。不能帮到用户解决问题。
  • 您好,建议参考TIDA-01627和PMP40154进行整合,参考设计页面有原理图和PCB设计资料开放下载。如您有别的需要,欢迎在此提出讨论。

  • 需要比BQ25703A大的充电管理IC 15V5A 60W到70W的,4节锂电池3.7*4或4.2V*4节,请推荐一下
  • 您好,bq25703A能支持4S锂电充电,使用10mOhm检流电阻时最大充电电流8.128A,应该能满足您的要求。请问您是有别的特殊功能要求吗?

  • 我最关注快充适配器
  • 我关注快充Gna方案
  • 我最关注typec电源
  • 想请问下,并麻烦您TI的工程师们,我现在使用2路TYPE-C在投影机上,带电池充电,有USB3.1的功能,还有DP显示的功能,外接电脑或手机进行DP显示,这些我都选好型了,原理图我也整合在一起了,使用TPS65987D+TUSB1064这个使用各2PCS,因为有2个TYPE-C端口,一个进行充电,一个进行USB3.1或DP显示,那么,这需要有输入20V5A的电压,输出为5V3A 向外部U盘供电。而这2路TYPE-C的端口,分别对BQ25713锂电池充电,充电管理IC我只用了一路,1PCS,我的问题是:2路TPS65987D向充电管理IC交替提供输入,而与BQ25713的I2C端口以及GPIO端口可以并联在一起吗,还是有别的方法,因为,BQ25713充电管理IC要向TPS65987D提供反馈信熄,充饱或其它充电状态信息,请问应如何接法。
  • 充电管理IC:BQ25713有PROCHOT,CHRG_OK EN_OTG I2C(SCL_1 SDA_1)分别反馈到TPS65987D,但是,我有2个TPS65987D(2个TYPE-C端口)进行PD协议,指向一个充电管理IC,外接4节锂电池,请问应如何处理是好,提前谢谢!
  • 建议使用外置的MCU对TPS65987D和bq25713进行配置,这样可以将功率回路控制逻辑集中开发,方便配置。

  • 我们会尝试,谢谢您的解答