This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25606低电池电压下SYS引脚电压输出不正常

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请问下我用了BQ25606做电源管理,规格书上写的SYS电压最低到3.5V,不会再降低了,可是我再实际电路板上测量SYS引脚输出电压会比3.5V还低,不充电状态,SYS始终和电池电压差零点几伏,请问下这是什么情况?这个现象正常么?有没有什么方法可以把 SYS引脚的最低电压阈值卡在3.5V以上?

  • 是充电状态下还是不充电状态下?SYS最低到3.5V指的是充电状态下,SYS电压输出在3.5V。不充电状态下,SYS电压是电池电压减去BQ25606内部MOS管的压差。
  • Hi
    SYS电压是定义在充电状态时的,才是buck输出的电压SYS保持最低3.5V。 而不是在电池对外放电时,此时SYS电压就是电池电压减去chargeMOS的压降。
  • 非常感谢,另外还有一个问题请教,使用该芯片的时候,发现充电电流始终在1A左右,无法继续增大了,请帮忙分析下是什么原因呢?

    下面是充电电路的图纸

  • Vsys端是否有负载?如果有负载请完全去掉看一看。
    输入电压是多少?输入端的电源是否能提供足够的能量?
  • 你好,目前VSYS后端是一个按键开关,关闭开关后只有充电IC部分电路工作,这时候VSYS电压输出为4.06V;

    目前输入端使用的是5V-2.4A的USB充电器,另外上午的时候也试过另外两款手机的充电器,规格是5V-2A,充电电流仍然是1A。

    另外该测试中,我将万用表串接在5V的 VBUS输入端,可能会受万用表内阻影响,但是我尝试了修改Richg电阻阻值到330R,Rilim阻值到100R,在同样环境下测试,充电电流仍然是1A

  • 有测芯片VIN的电压是多少吗?

    1. 测一下D+,D-的电压,对应下表看看。

    2. 用5V的直流电源,看看情况如何。

  • 刚才我又进行了测试,如下图:

    电源调整到5V,2.7A。直接将5V电源接到电路的VBUS,给电池充电(电池电压为3.58V),并且断开VSYS处的开关,仅让充电IC电路工作,D+,D-没有接,Rlim阻值调整为 240R,Rchg 阻值调整为453R,根据规格书计算,输入电流应该限制在 2A,充电电流应该限制在1.5A,实际测试电源供电显示是500mA左右,然后逐渐下降到图片中400mA

  • 测量方式不太正确。充电芯片的输出到电池的线尽可能用最短的粗线来连接。你这样的接法会导致线路上的阻抗很高,在大电流的情况下,线上压降比较高。

    你可以用万用表直接测充电芯片输出端的电压是多少?芯片有可能以为电压电压已经到4.2V了。

  • 你好,根据之前的提示,我好像已经找到了问题所在了,该项目USB接口部分除了用作充电之外,还兼容了程序烧写功能,D+/D-网络另外有接到一颗USB转串口的IC,插USB充电的时候,测量了D+电压为3.2V,D-电压为0V;

    我将USB转串口IC去掉后,充电电流可以达到1.5A以上,VSYS可以达到4.2V。

    请问下:D+=3.2V,

                  D-=0V

    会把充电电流限制在1A 么?

  • 非常感谢,另外还有一个问题,怎么理解和区分表1中不同的非标准适配器,D+/D-阈值电压以及对应的输入电流限制呢?

    这个表格没看的太明白。谢谢!