使用WEBANCH生成的原理图。电源参数为输入:24-60V 输出12V 2A
电压输出波形如图(滤波后):
NMOS的G和S脚波形一样,如图:
原理图和PCB如下:
其中电容C134试过27nf和100nf均无效果。
求指点!多谢~!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用WEBANCH生成的原理图。电源参数为输入:24-60V 输出12V 2A
电压输出波形如图(滤波后):
NMOS的G和S脚波形一样,如图:
原理图和PCB如下:
其中电容C134试过27nf和100nf均无效果。
求指点!多谢~!
Hi
电容电压的变化不应该是纯三角的,看起来就像是恒流充放电的过程。
其次输出电容无需这么大,同时你需要确认输出电容的ESR.
(实际上你的电路和WEBENCH仿真出来的电路差异是很大的。如果你按照wenench,所有的参数都是要注意的,例如输出电容ESR)
你好,
更建议从layout的角度去解决。因为环路更多的现象是有混乱的驱动波形。
layout可以参照我们的数据手册,特别是元器件布局方面。可以在现有的这个板子上做飞线,比如飞一个输入电容尽可能靠近MOS管。
您好,您的问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,能提供下经验吗?652867014qq和邮箱都行