关于TPS23753A的POE受电端PD的设计

1、你好,我是一名初学者,最近在做POE受电端部分,在网络搜索到了TI的TPS23753A的芯片,并参照《TPS23753AEVM-235 Evaluation Module》设计手册进行了设计,元器件参数基本没有任何改动,但是PCB版却没有正常提供5V的电源,我不知道原因出在了哪里,该从哪里一步一步进行查找,想请大家能够提供一些建议。

2、想问一下,该电路不提供负载是不是就不能进行正常测试?我在测试的时候,在检测电阻24.9K两端电压有一个变动的0-1.7V的电压,这是不是未能提供足量的负载造成的?

InternetPOE.pdf

  • 探花 12490 points
    请提供你实际线路的原理图及POE上输入端上电波形。
  • 回复 JW Wu:

     5282.InternetPOE.pdf

    你好,JW WU

    非常感谢你能够提供帮助,实际的原理图以及POE输入端上电波形图也已经上传,若是看不到请直接点击附件查看。

    谢谢

  • 探花 12490 points

    回复 JING ZHAO:

    你目前PD设备检测上电这一步还没有通过。

    1. 检查一下PSE端是否正常,用其它正常的PD设备看看是否能正常上电。

    2. 检查一下线路是否有器件焊接错误。

    3. PD输入部分的整流线路,去掉MOS管,就用二极管看看能否上电检测成功。

  • 回复 JW Wu:

    你好,JW WU

    非常感谢您宝贵的建议,经过细细排查,发现TPS23753A主芯片不知何原因“”烧“”掉了,换了一个新的芯片后能够工作了。

    1、在排查的过程中,有一些很难理解的现象,网口内部变压器抽头输出的4个差分对信号线,在经过整流桥后变成POE+与POE-,

    在测试的过程中,我们去掉了每个差分对的一个整流二极管,却发现电路仍能够正常工作,不能理解的是这种半桥整流也能可行吗?

    网口输出的差分对到底是一个怎样的信号?

    2、在我上传的电路原理图中,TLV431处R107(44.2k)与R116(14.3k),这两个电阻是不是一个3倍的关系?

    我在查看了其它TPS23753系列设计的电路图,发现此处的电阻也是一个3倍的关系。因为在实际的应用当中,我身边并不能找到符合评估板给出的指定值的电阻,所以只能选取相近数值或者符合一定比例关系的电阻作为替代。

    3、按照参考电路,分级电阻是选取的90.9R的阻值,此时对应的最小功率为6.49W,最大功率为12.95W。不太理解的是,若是实际负载电路若达不到6.49W,是不是该电源就不能够正常工作?若是使用了不匹配的负载,会带来哪些影响?

    4、另外,在《TPS23753A-EVM235》参考电路的基础上,我是不是可以直接更改分级电阻,将其改为其它类别,比如更改为CLASS 0。

    5、还有想咨询你的是,有哪些关键的测试点需要测试,比如某些点应该达到什么样的数值才能表示该部分已经正常工作,期待得到您宝贵的建议。

    谢谢您!祝您新年快乐!6445.InternetPOE.pdf

  • 探花 12490 points

    回复 JING ZHAO:

    1. POE供电的是直流48V电压。这个整流桥的目的是为了防止工程中48V电压接反设计的。
    2. 可以。但阻值等级不要相差太大。
    3. 不是,这个最小功率是告诉PSE,需要给这个口预留最小6.49W的功率。
    4. 可以。但需要看实际负载的功率和后端电源的设计是否满足要求。
    5. 测试标准请参考802.3at的标准。或者可以用专用的PD设备来进行测试。