This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

基于UCD3138的全桥硬开关电源输入电流持续上升,波形振荡异常。

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

仿照UCD3138的全桥硬开关开发板做了一个传统的全桥硬开关电源,电源可以起机,但是起机后空载异常:输入电流持续上升。
  
上图黄色是变压器初级绕组,也就是MOS管桥臂中间点波形。当初级MOS管都关断时,波形一直振荡,很异常。
蓝色是次级同步整流MOS管上的波形。
我将次级同步整流管驱动关闭后,恢复正常,不会出现输入电流持续上升,初级MOS管关断时也不会这么剧烈振荡。
想必和次级同步整流有关系,但我又弄不清原因。还请高手指点。

  

上图是关闭次级同步整流后的波形,负载2A。为什么会有个正弦波?怪怪的。

  
上图是关闭次级同步整流后的波形,负载4A,看起来比较正常。

  • 1、第二个波形,那是电感处于DCM状态下的波形。

    2、第一个波形,由于是同步整流,电感处于强制CCM。所以就没有那个震荡了

    3、第三个波形,是负载电流增大后,电感进入自然CCM,所以也没有那个震荡。

  • 波形都正常,就是可能吸收弱了一些,。
  • Hi
    建议主要看一下驱动波形? 放大一些重点看一下有没有short through。
  • 但是第一波形,在初级MOS管都关断时,振荡的异常。通常应该是在Vin/2处。振荡最高处达Vin或0,有种误导通的感觉。
  • 但是第一波形,在初级MOS管都关断时,振荡的异常。通常应该是在Vin/2处。振荡最高处达Vin或0,有种误导通的感觉。相比参考样机,空载损耗大2W。
  • 如果输入电流持续增大,可能是副边存在共通的可能性,将副边的死区加大一些试试。
  • 设计时,副边是在初级MOS管关断时共通,两条支路分摊续流电流。
  • 我先测试了开环驱动 波形,如下:

    上图是初级2个下MOS管驱动波形,开环定30%占空比。

    上图是初级2个上MOS管驱动波形,带自举的,定占空比30%。

    上图是2个次级同步整流管驱动波形,定占空比50%。

    上图蓝色是一个初级下管,黄色是一个次级同步整流管驱动波形。

    初级4路,次级同步整流2路驱动信号都稳定,这是在开环下测试的,主功率也运行稳定。

    上图蓝色是初级下管MOS的DS波形,黄色是次级同步整流管的DS波形。

    下面是闭环测试波形,和上面开环测试一样,都是在空载下测试的驱动波形。

    上图蓝色是一个初级下管驱动波形,黄色是一个初级上管驱动波形。波形在抖动,黄色的上管驱动波有误导通。

    这是初级2个上管驱动波形,蓝色没有误导通,黄色有。

    这是初级两个下管驱动波形,蓝色有误导通可能,MOS管的最小门阀电压是1.2V。

    上图黄色是次级同步整流驱动信号,蓝色是初级MOS下管驱动信号,初级有误导通可能,次级没有。

    驱动波形异常,主功率波形也跟着异常。

    蓝色是初级的,黄色是次级的。

    我很纳闷了,为什么开环控制时,驱动波形稳定,而闭环控制时,驱动波形会误导通?

    还有,是驱动波形误导通引起主功率波形振荡,还是主功率波形振荡,引起驱动波误导通呢?

  • 副边MOS管上,有加RC吸收吗?
  • 加了,上图蓝色是副边MOS管的DS波形,振荡不厉害。不知道为什么初级MOS管上振荡这么厉害。