This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
图不知怎么显示出来,大家看附件吧 逆变器输出采用LC滤波,如图 图8 LC滤波电路 输出滤波电感的最小值由设定的电感电流纹波决定,一般取15%—20%的额定电流。本设计中取20%,在220V/3kVA下设计得到, 下面计算电感量, (3-1) 根据单极性SPWM原理,因为开关频率远大于工频频率,所以得到 (3-2) (3-3) 如果对于双极性SPWM的设计,需要注意和上式有所不同, (3-4) (3-5) 因为本设计采用单极性,所以每个开关周期的占空比为: (3-6) 将(3-6)式代入(3-1)式得 (3-7) 所以,当 时,有最大值, (3-8) 取 (3-9) 代入VDC=380V,fS=20kHz, =2.727A得: (3-10) 取L = 2.0mH。 然后设计电容C: 电容和电感构成LC低通滤波器,频率高于其谐振频率的高次谐波将以40dB/decade衰减,所以其谐振周期设计为5~10倍的载波周期,本设计取10。 (3-11) 带入数据得: 取C = 3.3uF。
这个是设计说明吧。先谢谢了。