This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教dlp 4500实现让dmd快速(>=120Hz)切换512幅1-bit图像的方法

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350

我们购买的产品型号是dlp 4500 pro,我想请问怎么控制dmd进行快速地切换多幅pattern。

具体情况是:我们要拆掉RGB led光源,用我们自己的光源照明dmd(因为要求相干照明),想利用DMD对照明光束进行空间调制,快速地实现如下图所示的棋盘式pattern的切换(每幅图的持续时间大概在ms量级,帧率至少达到120Hz,一共有512幅图像,图像是黑白图像)。我看说明书www.ti.com/.../dlpu011e.pdf里介绍,可以利用hdmi或者FPDlink来实时输入图像(文档第31页),请问具体该怎么实现呢?

十分感谢!

  •  具体实现的方法跟你使用的光源其实并没有什么关系。

    你需要做的:

    1、将512副1bit图片组合合称为11副24bit图片,每幅图由24副图合成,具体方法参考 LCR4500 user guide Page34~35;

    2、将合成的图片添加到firmware中,然后烧录到flash里;

    3、设置pattern 序列,将你要投影的图片按照顺序设置好pattern;

    4、开始运行即可。

    注意:DLP4500 内部只有48bit buffer,当你要存储的图片超过48bit时,每次需要从flash里载入新的图片,default 时间为200ms,即200ms载入48张1bit图片。

    同时,buffer里的48bit图片在200ms内显示完,及理论最快512幅图显示能达到240Hz。

  • 您好!

           非常感谢您的回复!我按照您的方法,将24张1-bit的Mask图片分别在G/R/B的1-8的位平面合成了一张8-bit G/R/B的图片,最终合成一张24-bit的RGB图片(见下图)。由于Flash Memory的限制,按此方法我一共可以做64张图(实际对应64x24=1536个mask的pattern),我理解您的意思是把这64张24-bit的图片(图片像素912x1140,位深度24-bit ,格式.bmp)烧录到flash里(最多烧录64张),然后按最后一张图示所示在软件里预先对每一个bit-plane的pattern(对应我每一个Mask的图案)进行设置,最终写好一个sequence,然后send给dmd。请问我的理解正确吗?(因为dlp还在采购进程,我现在还没法直接在dlp测验,我想先把sequence写好)

           还有一个问题是,我下一步需要更多的mask(64x64x2=8192个,甚至128x128x2=32768个),但是这种方法最多能烧录64x24=1536个mask,请问还有别的方法能实现预设更多图案吗?(比如能不能用video port实现?)

          十分感谢您的回复!

  • 不能存储更多图案的原因是FLASH硬件限制(2个128Mbits FLASH; 共32MB).

  • 十分感谢您的回复!

    那么可不可以通过别的输入方式来实现呢(比如video port)?我看说明书上Pattern Sequence有两种输入源,第一个是Flash,第二个是Video port,见下图,文档中用的"streamed through the Parallel RGB or FPD-link interface",请问这个输入源(video port)可能实现大于64x24=1536个pattern的限制吗?如果可以的话,能简单指导一下使用方法吗?十分感谢!

  • 可以,但是需要前端把这些图案排列好按照VESA标准输出给HDMI DLPC350

  • 你好,请问一下这个1bit的bmp是怎么制作的呢?
  • 您好!

    1bit的图片可以根据您的实际需要使用matlab等工具制作,需要满足分辨率为912*1140.

    谢谢

  • 你好,我在问一下,投8bit的图像,最快能达到多快的速度,如果要求投射的条纹带有正弦性,是否必须投射8bit图像,还有没有其他的方式

  • 您好!

    8bit pattern的最快速度是120Hz,请参考。另外,LightCrafter4500可以配置1bit,2bit到8bit不同位宽的pattern。

     谢谢!