想问一下,DLP4500投影图像以串口通信的模式来写怎么处理?可以这样写吗?有没有文档可以看?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
发送该I2C命令给DLPC350。Address是0x36,subaddress是0x7E。
也可以发送USB命令,CMD2是0x10,CMD3是0x00
详细请参考1.1和1.2章节
data是16个字节,代表的含义如table2-51所描述
您好!
我刚才安装了GUI之后发现,界面一直显示的是红色的connected,没有连接成功。试了两台电脑都不行
现在EVM的状态是:Power LED呈红色,Status LED呈绿色并且在闪烁,LED4呈绿色;连接的是12V 5A 60W的电源适配器,与PC端连接的HDMI线和A to mini-B USB cable。
我的考虑是,(1)可能A to mini-B USB cable损坏,因为电脑一直无法识别这根线,设备管理器中一直是未指定的状态,考虑买一根新线。(2)我才听朋友说:之前在TI购买的6500是原装生产,而这台4500的芯片是贵公司生产但其余电路板外围电路是第三方生产,会不会导致连接失败?
我的想法可能有些不专业,不知道您有没有一些见解,感谢!
您好!
就是普通的USB Cable。
J18用跳线帽连接。
谢谢
您好!
我想请问一下:对于DLP6500 EVM,在Video Mode模式下,且IT6535 Receiver选择HDMI模式,可以通过输入Cropped Area的四个参数来设置投屏区域面积。但是我发现裁剪区域为1280×800等特定组合时可以成功“set”,如果输入900×500就会显示“Unable to set display dimensions Error:General Error”,是什么原因呢?
如果只能设定特定值,麻烦您告诉我下哪些组合能够成功设置,谢谢!