你好吴博士,请教一下你!我们现在准备做分时控制电源,因为色轮rgby的转速时间是8.3ms,所以想把线程开到100us级别来检测控制电源,我们定时器能不能设置到,如果能怎么配置了??我们这个参数是以毫秒为单位的
第一不能,第二不必要;第三首先您确认您的控制电源驱动有这么快吗?(激光?)
数字微镜,空间光调制器,SLM; jeremy-wu@ti.com;13661730975
回复 Jeremy Wu:
你好,吴博士!
R和B段时电流为3.3A,G和Y为3A ;相当于1.7ms的 3.3a 然后3.5ms的3a ,1.3ms 3.3a,1.7ms 3a循环切换,希望吴博士能不能给点建议,分时控制是怎么实现的、??
回复 Cathy Peng:
这个几个pwm口切换占空比响应速度很慢,当我2个ms切换一次占空比既是占空比从10切到90,用示波器量的波形不对,20ms才切换过来,但是我100ms切换一次占空比用示波器来量波形是对的。。。。
这个是在系统中配置的.不是通过手工设置的.