dlp4422和afe1000对于vga信号1920x1080 60hz识别不对

你好!吴博!

我们现在用dlp4422和afe1000做vga显示,我们电脑端输入的是1920x1080 60hz,但是afe1000识别到的变成了1728x1080,这个可能是哪里的问题了?会不会是afe1000匹配的电阻电容没配好,因为这个vga信号也不是很稳定,有时候会断 信号,检测到信号格式也不对

1 个回复