This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问DMD的反射效率是多少?

Other Parts Discussed in Thread: DLP650LE, DLP650NE

您好,请问DMD的反射效率是多少? 也就是DMD反射的光通量比上入射到DMD有效面积上的光通量是多少?是所有型号都是76%呢?还是每个型号不一样?产品说明书里面好像没看到啊

  • 您好!

    感谢您关注TI的DLP产品。

    不同的DMD反射效率会有一些不同,与微镜的倾斜角度,有效面积的大小等都有关系。

    TI在一些DMD中会提到这个参数比如说DLP3000,但是因为考虑到光学效率是一个非常系统级的参数,取决于很多的因素。因此决定不再标明这一个参数,希望理解。

    谢谢!
  • 谢谢!还有个问题想确认下,就是反射效率是怎么定义的,是定义为DMD反射的光通量比上入射到DMD有效面积上的光通量? 还是DMD反射的光通量比上入射到DMD 所有 面积上的光通量? 看您的回答与有效面积大小有关那 可能是 前者?

    是不是就是dlp3000说明书里面提到的micromirror reflectivity呢?

    DLP650LE 0.65 WXGA DMD 和DLP650NE 0.65 1080p S600 DMD大概是多少呢?是不是76%左右呢?
  • 加个好友,我也在开发DLP4100,QQ706373109