This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4500 Pattern 模式时序图

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500

您好,TI工程师,想请教您一下关于DLP4500 pattern模式在投放图图层之间的时序图是怎样的呢?选择不同的位深图层之间的时序变化又是怎样的呢?能给一下他的投放时序图嘛?

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    正如之前交流的在投放一个多于1个bitplane的pattern时,无论每一个Bitplane的投放顺序是怎么样的,并不会影响该pattern最后的显示效果,因为每一个bitplane所占的时间是不会改变的,因此最终的显示效果是相同的。

    如果配置的是1个bitplane的pattern序列,那么DLP4500就会按照配置的序列顺序投放bitplane。

    请问您为什么需要该显示顺序?

    谢谢

  • 我想了解通过我们设置位层不同时,发出的信号形式如何控制DLP棱镜工作的,就是他们之间的一个消息响应,按照您的意思就是如果投放四位深度的图片,一张图片分成两次来投,第一次按照bit0-bit3模式投放,第二次按照bit4-bit7模式来投放,这样的话为什么还要设置不同位层图片投放呢?贵公司在pattern模式中设计的位深度的目的是什么呢?
  • 您好!

    pattern模式中设计位深是为了实现灰度显示,如果只是1位的图片,那么只有0/1两个值,但是8位的图片就可以显示256灰阶的图片。

    可能我们在理解上有一定的差异,如果有需要请直接私信我。

    谢谢