This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4500投影模块video模式下使用vsync信号如何实现和相机同步

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, TPS54620, DLPC350

最近做了一个验证试验,投影图片数据源为DLP4500的RGB接口,请问若要实现相机与投影模块同步,vsync与相机的同步信号时序是什么关系?

  • 您好!

    感谢您关注TI的DLP产品。

    请参考Page36

    http://www.ti.com/lit/ug/dlpu011f/dlpu011f.pdf

  • 你好,我这边有两个问题,
    问题1:上图中(Figure 3-10)我的理解是vsync是用于触发DLP4500显示的,即第N+1个vsync信号触发投影模块投影第N幅图片,而TRIG_OUT_2与VSYNC信号的上升沿的时序关系一直在变,这个有没有具体的时序说明?
    问题2:我这边的需求是投影模块和相机同步,如何通过vsync信号实现与相机的同步?即投影模块在video模式下,通过RGB接口给投影模块送入图片数据,投影模块在vsync信号的多久一幅图片刷新完成,相机可以采集到稳定的图片(相机采集图片的时刻怎么确定)?在实际应用中,使用vsync信号触发相机采集图片,采集到的图片正好是投影模块刷新过程,该问题如何解决?谢谢
  • 您好!

    Trig_out1代表pattern的曝光时间,trig_out2代表pattern sequence的起始,或者一个24-bit-plane的缓存边界。

    您可以使用Trig_out1来触发相机。

    另外通常与相机结合的应用使用的是pattern sequence或者pattern sequence[variable exposure]模式,并使用Vsync做为同步信号。

  • Kevin Shi:
    您好,DLP4500 demo板上的LED驱动电路使用TPS54620+MOS管实现,该电路是如何工作的?
  • 您好

    以绿色LED driver为例,Enable信号会打开/关断TPS54620和FET从而点亮/关闭LED

    PWM信号通过调节占空比在A点形成不同的电压VA。B点电压稳定在0.8V由芯片决定。VA电压的改变会造成通过R219的电流改变从而改变C点的电压,从而改变流过R221的电流,即LED的电流。

    举例来说,PWM信号的占空比越大,A点电压越大,流过R219的电流越大,C点电压越小,流过R221的电流越小,LED电流也就越小。

    这符合测试报告的结果

    希望这个回到可以帮助到您。

  • 您好,请问DLP4500在video模式下可以与相机实现触发吗?如果可以怎么操作?

  • 您好!

    Video模式下没有同步功能。

    但是在Pattern Sequence模式下有一种video 模式可以使用。

    具体请参考:

    Section3.3

  • Kevin Shi ,您好。在进行DLP二次编程用pattern模式投影光栅图同时触发相机,在编程中执只看到您说的triggermode模式Pattern Trigger Mode 0: VSYNC serves to trigger the pattern display sequence.,1 = Pattern Trigger Mode 1: Internally or Externally(through TRIG_IN1 and TRIG_IN2) generated trigger.只能选择其一,这个triggermode的模式是选择哪个呢?
  • 您好!
    这个配置主要用于选择使用什么信号作为pattern display sequence的触发信号,VSYNC是从外部视频接口输入的(RGB888/FPD-Link),Internally是DLPC350内部产生触发信号,Externally是从Trigger in 引脚输入,具体选择哪一种与您实际的使用场景有关。
    谢谢