根据官方DLP® LightCrafter™ 开发板,我们目的是想投射出跟官方开发板四张启动界面图片,然后把fpga dm365去掉,只是由msp430控制,led灯也是由msp430控制,dlpc300 flash是烧好固件后,贴上的板子的,现在情况是能内部pattern 模式能正确显示,而从flash 读取然后投影一直没成功(这部分代码是根据官方开发板中msp430代码修改的)
给点建议,怎么进行下一步
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据官方DLP® LightCrafter™ 开发板,我们目的是想投射出跟官方开发板四张启动界面图片,然后把fpga dm365去掉,只是由msp430控制,led灯也是由msp430控制,dlpc300 flash是烧好固件后,贴上的板子的,现在情况是能内部pattern 模式能正确显示,而从flash 读取然后投影一直没成功(这部分代码是根据官方开发板中msp430代码修改的)
给点建议,怎么进行下一步
请问是否可以这样理解,在该应用中并不需要外部视频输入以及同步触发信号而只需要投影test pattern以及flash中的图片?而且在您的设计中已经移除了FPGA和DM365,只使用MSP430并且已经成功投影初内部的测试图片?------------->这部分是正确的
可以参考DLPC300的programmer guide看是否发送的命令有问题------------>这部分代码完全是开发板430代码(我在开发板上是可以投flash里面的图片),由于没有fpga,led点亮是msp430点亮的,led点亮后,运行程序,flash图片没有投射出来
帮忙想一下,我们这样没有fpga以及dm365能不能正确投射出dlpc300 固件中的 图片?