各位专家:
专家您好,我在DSP6748芯片下,协议栈使用NDK2.0,并将NDK2.0下的OMP138 NSP移植到DSP6748平台下,NSP几乎没有做任何改动,但EMAC无法收到数据包,1个包也没有收到,即使是坏包也没有收到(我设置成可以接收任何包模式)。我检查了MDIO中的相关寄存器,显示phy已连接并激活,我又看了我的phy芯片的数据接收指示灯,在不停的闪烁说明hpy已经收到数据包,但我检查MEAC模块的包统计寄存器,发现统计寄存器全部是0,显示没有收到任何数据包。我将所有寄存器都检查了1遍也没有发现问题。初始化过程也没有报任何错误。测试时钟、管脚连接状态都是正常。
现在不知道还能采取如何措施。请专家指点。谢谢!!