您好:
我们正在做一个通信的项目,需要从ARM把程序加入到DSP(TMS320C6416 ),并运行。
DSP程序存储在Flash中,ARM通过“可控IO”与DSP的JTAG连接,通过JTAG协议对DSP进行程序加载,完成加载后,控制DSP开始运行程序。
ARM处理器的型号是ATMEL的SAM V71Q21RT,DSP处理器的型号是TI的TMS320C6416T。
请问:1、帮忙提供通过JTAG对DSP进行程序加载和运行控制的源码,在ARM上运行;
2、帮忙说明 通过JTAG加载的文件是什么格式?或者如何由.out文件生成加载文件?
3、有没有相关的文档说明?