大家好,首先介绍一下当前项目环境,6678+spartan6的架构。目前6678在测试JTAG,但是出现了一个问题,就是Wintech的XDS560V2与目标板连接后,在target configuration下test connection下测试正常。然而当进入debug模式时总是报错;
下图为test connection结果
接下来想进入debug模式,点击debug图标,我一般都称之为小虫子;点击小虫子;
3,、接下来就是报错了,请看下图。
4、出错的情形还有一种,
总结一下我当前的测试情况;
1、目前板卡电压均正常,上电顺序也严格按照数据手册推荐来上的,先CVDD----CVDD1----VCC_1V5----VCC_1V8;
2、目前板卡用的所有时钟coreclk、passclk、pcieclk、sgmiiclk、ddrclk、mcmclk均为156.25M提供,晶振过clk buffer后扇出6路;之前这么设计过,并没有什么问题,一切正常;
3、在电正常,时钟之前设计也正常的前提下,请问现在测试方向应该是什么?这个问题的重点又应该落在什么方面呢?