官方的I2C例程使用的板子自带的温度传感器,现在我想使用自己的传感器读取数据,但是出现了问题。
1.从设备地址。这个地址是我们自己定义的,还是我们需要参考传感器的数据手册进行查询,查询的原则是按照ADR0=1,ADR1-0么。在网上找了很多的关于4脚光敏传感器的介绍,但是都没有找到,问了淘宝店家,店家也不知道,关于这方面数据该怎么查询呢?
2.I2C引脚。他有两个I2C引脚,一个时钟,一个数据,普通传感器只有一个数据引脚,并没有时钟控制的引脚。这里的时钟是定义给开发板,统一开发板的步调的么?对于外接传感器来说,是不是只要接数据线就可以了?
3.数据接收。官方有两个例程,一个温湿度,一个加速度,对于这两个数据接收,我很纳闷,都是使用字符数组接收的数据,但是温度就需要移位操作,而加速度就不需要了呢?
这是官方的例程
void getTemp(char *temp){ int iRetVal=0; unsigned char ucData[2]; ucData[0]=1;//初始化 I2C_IF_Write(0x41,&ucData[0],1,0);//地址指向温度寄存器 //获取温度,1为位数 iRetVal=I2C_IF_Read(0x41,&ucData[0],1);//读取温度值存入ucData, Report("ucData=%s\n\r",ucData); //读取成功,处理并显示温度 if(!iRetVal){ unsigned short usTemp=(ucData[0]<<8)+ucData[1]; Report("usTemp=%d\n\r",usTemp); if( !(usTemp & 0x8000) ){//处理正温度值 int i=0; i+=sprintf(temp,"%d.",usTemp>>7);//显示整数 Report("i=%d\n\r",i); i+=sprintf(temp+i,"%d",( (usTemp & 0x7f)*25 )>>5);//显示小数 Report("i=%d\n\r",i); } } } void getAcceleration(char* acc){ int iRetVal=0; unsigned char ucData2[6]; ucData2[0]=2; I2C_IF_Write(0x18,&ucData2[0],1,0);//地址指向加速度寄存器 Report("ucData2[0]=%c\n\r",ucData2[0]); Report("ucData2[1]=%c\n\r",ucData2[1]); iRetVal=I2C_IF_Read(0x18,&ucData2[0],6);//读取加速度值存入ucData2 Report("ucData=%s\n\r",ucData); if(!iRetVal){//成功,处理加速度数据 int i=0; i+=sprintf(acc+i,"x=%03d ",ucData2[1]); i+=sprintf(acc+i,"y=%03d ",ucData2[3]); i+=sprintf(acc+i,"z=%03d ",ucData2[5]); } }
这是我改写的光敏传感器的代码
void getPhotoSensitive(char* LOutput){ int iRetVal=0; unsigned char ucData3[2]; ucData3[0]=3; I2C_IF_Write(ADDR,&ucData3[0],1,0);//地址指向光敏电阻寄存器 Report("ucData3=%s\n\r",ucData3); iRetVal=I2C_IF_Read(ADDR,&ucData3[0],1);//读取DO输出值存入ucData3 Report("iRetVal=%d\n\r",iRetVal); if(!iRetVal){ Report("ucData3[0]=%s\n\r",ucData3[0]); Report("ucData3[1]=%s\n\r",ucData3[1]); int i=0; i+=sprintf(LOutput+i,"light is %d ",ucData3[1]); } }
谢谢各位指点~~~