现在公司做了一个DM385的板子,由于上面没有SD接口,只有串口,所以烧录uboot的话只能通过串口,系统用的是最新的ubuntu16.04,,64位,软件版本使用的是IPNC-RDK-CSK-3.9.1-Linux-x86,查看了IPNC RDK DM38x/DM8127 v 3.9.1 Release这个文档,上面只有SD和NAND FLASH两种方式生成uboot的说明,却没有编译串口uboot的说明,通过查看uboot根目录下面的makefile文件和configs文件夹下的配置文件_defconfig.也只有SD和nand flash两种方式,使用的命令是make ubootimg就可以编译成功对应的uboot文件,请问编译串口烧录的第一阶段uboot的命令是什么?有没有文档说明,是否是make ubootopti,如果是的话,源码中给出的配置文件是dm38x_ipnc_opti_nand,在configs文件夹下没有对应的配置文件,会导致编译出错。