只找到了display的相关参数设置,没有看到采集的设置
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
只找到了display的相关参数设置,没有看到采集的设置
你好,
就我的理解,VIP会把同步信号内的所有数据采集下来,采集是通过vpdma 来搬移的,和显示不同。
明白,我们后续想在MJPEG压缩这块解决绿边问题,但是发现DVRRDK的算法库版本不够,有BUG,从另一个IPNCRDK拷贝了高版本的MJPEG算法库过来,编译make dvr_rdk_bios6 就会报如下错误,如何解决啊?
<Linking>
fatal error: file
"/home/DVRRDK_04.01.00.02/dvr_rdk/../ti_tools/codecs/REL.500.V.MJPEG.E.IVAHD
.01.00.04.00/500.V.MJPEG.E.IVAHD.01.00/IVAHD_001/lib/jpegenc_ti_host.lib<jpe
genc_ti_host.o>" has a Tag_ABI_PCS_wchar_t attribute value of "4" that is
different than one previously seen ("2"); combining incompatible files
>> Compilation failure
需要 REL.500.V.MJPEG.E.IVAHD.01.00.16.00 能否发我一下啊?
Hi all
感谢大家的支持,JPEG的入口指针或者是VIP的CROP功能能否指点一下是改哪里 。。。