专家:
您好,我现在板子上OMAP-L138的IO接口电压DVDD3318都是3.3V的,参照wiki上的CHECKLIST:processors.wiki.ti.com/.../_AM1x_Schematic_Review_Checklist
所说DVDD18依然要接1.8V电源,由于板子面积较小,在板上L138要和别的集成电路共用1.8V 电源。但是SPRZ301F–June 2009–Revised September 2011 OMAP-L138 C6-Integra DSP+ARM —Silicon Revisions 2.1, 2.0, 1.1 and 1.0中第23页Advisory 2.1.18 DVDD18 Can Pull Up to 2.7V When Using Dual-Voltage IOs at 3.3V又说DVDD1V8会在上电过程中被拉到2.7V左右(当DVDD3318是3.3V时),这可能会对其他共用1.8V电源的器件造成损害。因为在板上不太好加电源了,仍然让他们共用同一个电源。
SPRZ301F的第25页和第26页的两个Workarounds没大看明白,1好像是说用电容、稳压管、电阻把那140mA电流给消耗掉。
第一个问题:按照要求1.8V(DVDD18)负载加有足够的电容42.4uF(DVDD3318从0到3.3V的上升时间1ms)或者两个70mA的稳压管或者12欧电阻(1.8V/0.14A)将140mA电流吸收后,那1.8V电源电压还会上升吗?
第二个问题:第一个问题中对电容、稳压管、电阻的计算或者描述对不对,麻烦您给分别说一下。
谢谢。