您好,我使用的是am5728 evm开发板,自己修改了arago-base-filesystem,打算把sd卡的系统固化到开发板emmc中。现在有两个问题:
1.parted指令,如何编译安装到filesystem压缩包中,使得开机能够使用parted命令。能不能提供parted-src软件压缩包,我网上没找到;
2.在你们的完整版filesytem中,我也找到了parted指令,我依照你们的create-sdcard.sh脚本内容改写了一个固化emmc芯片的脚本,其中需要把/dev/mmcblk0p2也就是根目录挂载到/tmp/sdk/$$下,但是命令提示根目录已经挂载到./目录,这一步该怎么解决,或者说你们能不能提供一个脚本程序?